DriveHelp永不停歇

DriveHelp是ABB专门为机器制造商设计的升级版24/7全天候支持服务。它以全球唯一的联络中心为基础,我们可以确保,无论OEM在何时何地产生服务需求,只需要给我们打一个电话。这意味着,有一支覆盖全球所有时区的全天候专属团队在通过无缝链接方案为您提供服务、建议、备件库存和全球可达性。

要了解DriveHelp的工作机制,可以想象一下以下情况:您是一名起重机制造商,比如,位于瑞典的起重机制造商。您将安装有ABB传动的机器卖给了位于日本的废物管理设施的起重机应用的业主。一切都很顺利,直到有一天,苦恼的起重机业主通过电话告诉您,作为起重机的关键部件,仍在保修期内的ABB传动已经开始显示出一些故障。

同时,麻烦来的时机也不恰当:它发生在当地的公共假期之前,虽然您立即拨打了ABB在日本当地的传动服务部门的电话,但他们没有可用的资源来检查传动。起重机的业主不停地您打电话,要求立即解决。那么您可以做些什么呢?日本ABB没有可用的资源,而瑞典ABB显然鞭长莫及。那些毗邻日本的其他国家的ABB传动服务部门呢?他们是否有能力在这种情况下提供帮助?当然,这一切通过DriveHelp就能实现。

DriveHelp方案是真正的全球性解决方案,它与传动所处的位置无关。通过这种基于合同的全球案例管理支持服务,确保您无论在何时、何地,需要何种支持,只需一个电话,就可以获得。这个单一的联络中心能为您提供24/7全天候服务。

因此,在上面的例子中,在您联系DriveHelp团队后,他们可以提供多种可能的解决方案,求助来自不同邻近国家/地区的当地ABB传动服务部门。这一次,马来西亚ABB的服务团队可以快速派遣传动服务工程师到达日本现场,并负责保质服务。问题得到解决后,起重机开始运转,所有人都很满意。

尽管这只是一种假设的情况,但这样的事情确实会发生。实际上,如果您的机器在保质期内出现任何问题,您只需拨打一个电话给当地的ABB OEM代表。您只需要提出对DriveHelp服务的需求,解释案例细节,就能很快获得服务解决方案。

Tech_support_390x390

相关链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language