掌握传动定制:如何量身定做

与裁缝制作一套精美的衣服一样,我们可以对我们传动的各个方面进行定制,以尽量符合你的要求。它又能帮助你设计一台机器,以更有效地满足你的客户需求,并改善你的形象。

你的客户希望他从你那里订购的机器能特别满足他们的需求。为帮助你做到这一点,我们提供了定制解决方案,你和ABB都可以完成定制工作。无论是与编程还是设备操控有关,所有这些定制服务的主要目的都是为了提高你的工作速度。

针对客户的个别需求进行定制

从可用性的角度来看,机器用户访问和配置机器的速度越快,对用户就有利。为做到这一点,我们可以在传动控制盘上,或使用ABB的传动定制软件套件通过PC工具界面定制菜单、参数和宏。在完成菜单、参数和宏的个性化后,可根据用户的需求,通过密码使用不同的访问等级加以保护。   

使用你自己的语言

为提高可理解性和易用性,传动定制器还能够快速对传动编程,使传动使用其控制的应用场景的语言。它的目的是加速传动的使用和操作,再次节约了时间和金钱。

Branding: 品牌定制:获得个人特色

根据你客户的需求,你可以对传动的外部和内部进行品牌定制,使它与设施中机器的其余部分融为一体。对传动外部定制,我们使用可移除的夹子方便的对传动进行品牌定制。你可以使用夹子来布置自己的商标标志或图片。内部定制包括使用客户自己的商标标志来定制用户界面和菜单的品牌,获得与你的要求完全一致的外观。

固定固件版本,将来使用更方便

传动固件定期更新,提供新的特性来支持新的应用和即将出来的技术要求。如果你需要在较长一段时间内在你设计的机器中使用相同的传动版本,我们可以为您恢复固件版本。固定使用同一固件的原因可能是,你想要机器严格按照测试时的方式运行。这还能减少文档更新的需求。你所在行业的法律和审批可能有这项要求。

启动前的冷态配置和定制

为加速你的机器实际装配和调试,在启动和调试传动前,可使用我们的冷态配置工具把定制程序载入传动中。传动菜单、参数和宏的定制在传动通电前完成。

在实验室内试用

为保证传动能够最好地配合所选的电机,我们允许你在我们的实验室内把它们放在一起进行测试。这是了解传动和电机协同工作时达到的效率,以及确保传动能安全运行的最好机会。

Vesa
Vesa Metso

我是ABB低压传动部门的工艺和工具开发经理。我负责我们的标准化传动的定制产品。在低功率传动研发部门的产品管理和支持团队中,我已经在客户专用解决方案方面工作了超过十年的时间。

保证你的传动与电机的最佳匹配

Related links

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language