ABB Ability™ 传动能源优化服务

节能增效

我们的ABB Ability传动能源优化服务能够分析您的企业通过使用ABB传动和电机能达到的潜在节能效果。 
 

亮点

  • 明确潜在的节省效果—在进行能源评估后,制定行动计划,其中通常包括执行概要和详细的工程报告,突出显示最节能的应用环节。
  • 降低经营成本—报告还提供购置ABB变频器和/或电机的投资回报周期。通过部署高能效的ABB电机和变频器,可促进节能并降低总经营成本。
  • 减排二氧化碳—ABB Ability能源优化服务可以显示可能的二氧化碳减排量,以确保您遵循当地环境法规。
Energy_Appraisal

ABB Ability 能源优化服务的步骤


概述评估范围

ABB认证工程师计划造访您的工厂,以了解工厂环境。其中包括应用的位置、电机的库存,任何健康和安全限制,以及可能会影响能源状况的任何异常情况。


监测与数据收集

在工厂运行过程中,我们可确定潜在的应用,了解操作,加载配置文件,收集包括变频器应用、工厂情况等必要数据。在工程评估中,我们会收集关于选定应用的经验数据,以便准确地确定能耗或过程要求。


数据分析

我们会分析调查结果并确定潜在的节省效果。可用数据包括估算现在的能源用量、潜在节能环节、投资回报周期(如客户投资购置变频器和/或电机)、二氧化碳减排量,等等。


建议

我们会制定一个行动计划,通常由一份报告组成,突出节能的应用。相关数据通常被转换为每年的节能量,以及针对适用变频器或电机的详细建议。

提供的可选服务


实施

利用来自能源评估的建议,ABB可以确定适于不同应用的适当的变频器和电机。在许多情况下,我们可以帮助完成变频器和电机的安装和启动或调试。其中包括设定正确参数,以确保变频器或电机以更佳的能效运行。


验证与跟踪

新设备安装完毕之后,我们通常会对照报告中提供的预测值,立即跟踪实际节能效果。另外,这也有助于证明投资购置变频器和电机的经济可行性。

链接及文件下载

能源效率相关服务

相关工具

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language