ABB Ability™传动生命周期评估

帮您了解实际情况的服务

众所周知,时间就是金钱。利润的优化意味着生产过程的每一环节都毫无意外地不间断运行。可预测性能节省时间、降低成本,并最终确保您的业务卓有成效。为支持您发挥自身专业优势,我们为您提供ABB Ability传动生命周期评估服务。该服务可以让您准确了解您的生产工序现在和未来的情况。

亮点

  • 帮您了解实际情况——在ABB Ability传动生命周期评估中,您可以将变频器维护状态与其对生产设备或应用的重要性结合起来。这样,您可以获得充足的知识,从而准确了解您的业务基础设施的现状。

  • 帮助做出明智决策——ABB Ability传动生命周期评估可以突出关键的变频器,以便您确定维护的优先次序。

  • 利润优化——服务预算可得以优化,因为设备的全部维护措施都可提前进行规划。因此,可有效减少意外停机。

 

RevC_2015_Life_Cycle_Assessment_Service_PICT_JPG

ABB Ability传动生命周期评估服务的步骤


传动注册

在进行任何评估之前,每台变频器都需要进行注册。在注册过程中,还可以定义变频器的关键性,并输入客户的身份和应用数据。

启动

我们会收集并准备与您的变频器相关的所有适用数据,连同详细的服务记录及安装的环境。我们会收集关于您的技术基础设施的所有重要数据,以及现场专家提出的宝贵意见。

深入细节

我们会深入了解每台变频器的细节,处理的信息包括使用年限、位置、业务影响、运行环境的影响、维修记录,以及其他所有第三方维修和部件更换情况。

进行分析

这是生命周期评估服务彰显优势的环节。系统结合每台变频器的变量,生成整个技术基础设施的概貌,这样,您就可以制订并查看维护计划。

了解您的实际状况

最后,ABB会为您提供一份深入探究您的工厂当前及未来状况的详细报告。了解详细信息,有助于您更好地计划未来投资,并能更好地制定维护计划,囊括相关的时间表、预算和工作安排。另外,该报告还能让您及时处理即将出现的缺陷问题。

链接及文件下载

Loading documents
Select region / language