经过验证的同步磁阻电机打包效率

SynRM_verified-package-efficiency-image-W1183
实际计算电机-变频器打包方案的投资回收期

过去,用户只能粗略估计调速电机的能耗,然后由此推算投资回收期。通过已验证的效率曲线,用户现在可以实际计算使用同步磁阻电机的ABB电机-变频器打包方案的投资回收期。ABB已通过进行精确测量验证了可现货交付的变频器套件。

效率曲线不只涵盖特性曲线上的各个点,而且包括整个速度范围,特别适用于泵和风机应用。通过利用效率曲线,用户可以精确地确定电机-变频器套件的能耗,并在这些数据的基础上进行投资计算。

ABB套件的效率点现已按照在EN 50598-2标准草案中定义的方法进行了验证。

SynRM-motor-drive-package-manufacturer-statement-example_W296
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language