Madrid

Instrucciones de seguridad.
Safety information.


Protocolo COVID-19 

  •  Todas las visitas accederán por la entrada principal de la calle San Romualdo, 13. La persona visitada de ABB deberá dirigirse al punto de control de Acceso 1 para dar la bienvenida a su visita. 
  • La persona visitada, acompañará a la visita en todo momento hasta la salida de las instalaciones.

(Última actualización: 7 de septiembre de 2022)

Instrucciones generales

Bienvenidos a ABB. Rogamos por su propia seguridad, en previsión de eventuales casos de emergencia, que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

alarm_390
  • Cuando se active la alarma (sirena con sonido continuo), siga las instrucciones del personal de ABB que le acompaña.
person_390
  • Mantenga la calma y no corra. Si ha olvidado algo, no vuelva a recogerlo.
exit2_390
  • En caso de humo, camine agachado y, si es posible, cúbrase la cara con un pañuelo húmedo.
exit_390
  • Utilice la vía de evacuación o salida de emergencia más próxima.
meeting-point
  • Diríjase al punto de reunión más próximo.

COVID-19 protocol

  •  All visitors will enter through the main entrance located in calle San Romualdo, 13. The ABB visitor should go to access 1 control point to welcome their visit. 
  • The person visited will accompany the visit at all times until they leave the facilities.

(Last update: 7st September  2022)

General instructions

Welcome to ABB. For your own safety, and in the event of a possible emergency, we would ask you to read and take note of the following safety recommendations.
alarm_390
  • When the alarm sounds (a siren will sound continuously) follow the instructions given by the ABB personal accompanying you.
person_390
  • Keep calm and do not run. If you have forgotten anything, do not return for it.
exit2_390
  • If there is smoke, keep your body below the level of the smoke by crouching and, if possible, cover your face with a damp cloth.
exit_390
  • Use the closest exit or emergency exit.
meeting-point
  • Go directly to the nearest meeting point.

Plano-Madrid
Select region / language