Sant Quirze del Vallès

Instrucciones de seguridad.
Safety information.


Instrucciones generales


Bienvenidos a ABB. Rogamos por su propia seguridad, en previsión de eventuales casos de emergencia, que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

  • Cuando se active la alarma (sirena con sonido continuo), siga las instrucciones del personal de ABB que le acompaña.
  • Mantenga la calma y no corra. Si ha olvidado algo, no vuelva a recogerlo.
  • En caso de humo, camine agachado y, si es posible, cúbrase la cara con un pañuelo húmedo.
  • Utilice la vía de evacuación o salida de emergencia más próxima.
  • Diríjase al punto de reunión más próximo.

 

Contactos:

  • Central de alarmas: 50000 //+34 93 721 03 67
  • Servicio médico (lu vi 8h 12h): 41854 //+34 93 728 85 23

General instructions


Welcome to ABB. For your own safety, and in the event of a possible emergency, we would ask you to read and take note of the following safety recommendations.

  • When the alarm sounds (a siren will sound continuously) follow the instructions given by the ABB personal accompanying you.
  • Keep calm and do not run. If you have forgotten anything, do not return for it.
  • If there is smoke, keep your body below the level of the smoke by crouching and, if possible, cover your face with a damp cloth.
  • Use the closest exit or emergency exit.
  • Go directly to the nearest meeting point.

 

Contacts:

  • Security switchboard: 50000 //+34 93 721 03 67
  • Medical Service (Mon Fri 8h 12h): 41854 //+34 93 728 85 23

 


Plano Sant Quirze
Select region / language