Historia

        
2012

ABB diseña y desarrolla con éxito un interruptor híbrido de CC adecuado para la creación de grandes redes interregionales de CC. Este descubrimiento supone la solución a un problema técnico que ha tardado en resolverse más de cien años, y que ha sido quizás uno de los más importantes en la “guerra de las corrientes”.

2010

ABB enlaza la central hidroeléctrica de Xiangjiaba, en el sudeste de China, con Shanghái, situada a unos 2.000 kilómetros de distancia, con una conexión de ultra alta tensión en corriente continua (UHVDC), a ±800 kilovoltios (kV) y con una potencia de 7.200 megavatios (MW).

2008

NorNed es el cable submarino HVDC más largo del mundo (580 km), que enlaza las redes eléctricas de Noruega y Holanda, con una capacidad de transporte de 700 MW.

2005

ABB suministra electricidad a una plataforma de extracción de gas situada en el Mar del Norte a 70 km de la costa mediante una línea de corriente continua, evitando con ello la emisión anual de 230.000 toneladas de CO2 y de 230 toneladas de NOX.

2004

ABB presenta su Extended Automation System 800xA, que desde entonces ha sido instalado en miles de plantas de proceso medianas y grandes, en industrias de petróleo y gas, pulpa y papel, metales, minería y ciencias biológicas, a las que ha aportado mejoras continuas de productividad.

2002

ABB enlaza las redes de CA (corriente alterna) del sur de Australia y de Victoria con la línea subterránea más larga del mundo, un cable HVDC Light de 177 km con una capacidad de 220 MW. ABB también enlazó Connecticut y Long Island con el primer cable submarino extruido HVDC del mundo, un cable HVDC Light de 40 km con una potencia nominal de 330 MW.

2000

ABB suministra el primer sistema comercial de alimentación a buques desde la costa, contribuyendo con ello a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los buques atracados en el puerto sueco de Gotemburgo.

1998

ABB presenta el FlexPicker, un robot de tres brazos (robot delta) diseñado específicamente para la industria de selección y empaquetado.

1990

ABB presenta Azipod, una familia de sistemas eléctricos de propulsión que van fijados en el exterior de los buques, dotándoles de empuje y capacidad de guiado. Mejoran la maniobrabilidad, la eficiencia, y el espacio disponible a bordo.

1988

ASEA y BBC se fusionan en una nueva compañía con sede en Zúrich, Suiza. El nuevo grupo, que empezó a operar el 5 de enero de 1988, facturó 17.000 millones de dólares y empleó a 160.000 personas en todo el mundo.

ASEA

BBC

1986

ASEA tenía 71.000 empleados y facturó 6.800 millones de dólares, con un beneficio después de ajustes financieros de 370 millones de dólares.

1986

BBC tenía 97.000 empleados y una facturación de 8.500 millones de dólares, con un beneficio después de ajustes financieros de 132 millones de dólares.

1984

Instalación del primero de nueve generadores BBC en la mayor central hidroeléctrica del mundo en Itaipú, en Sudamérica.

1974

ASEA presenta uno de los primeros robots industriales.

1978

BBC comienza la producción de semiconductores bipolares en su fábrica de semiconductores de Lenzburg.

1972

ASEA construye la primera central nuclear de Suiza y continúa construyendo nueve de los doce reactores del país.

1971

BBC construye el transformador más potente del mundo con 1.300 MVA (mega voltamperios).

1969

BBC desarrolla el primer accionamiento sin engranajes del mundo para cementeras.

1963

ASEA logra un importante avance tecnológico con la introducción de un tiristor mejorado, capaz de conducir mucha más corriente que los dispositivos existentes hasta la fecha.

1965

BBC construye la primera subestación blindada con gas (GIS) de 110 kV, consiguiendo que los interruptores funcionen de forma segura en espacios reducidos.

1954

ASEA instala la primera línea de transporte HVDC del mundo, proporcionando 20 MW de potencia a 100 kV a la isla de Gotland, a una distancia de 96 km.

1953

ASEA es la primera compañía en el mundo que fabrica diamantes sintéticos.

1953

BBC lleva a cabo la primera transmisión de datos sobre frecuencia portadora en una línea de alta tensión a 735 kV, hasta la unidad de control de la central eléctrica.

1952

ASEA diseña e instala el primer cable de 400 kV de CA, un cable en aceite a baja presión (LPOF) de 70 metros, que conecta una central eléctrica subterránea (construida para soportar una explosión nuclear) con la red eléctrica sueca.

1944

BBC desarrolla la primera locomotora de alta velocidad con ejes motrices situados exclusivamente en los bogies.

1942

ASEA construye el primer transformador del mundo de 120 MVA a 220 kV en la Elverks Värtanstation de Estocolmo.

1943

BBC construye el primer interruptor de 110 kV de chorro de aire a alta velocidad.

1939

BBC construye la primera turbina de combustión de gas para generar electricidad.

1932

ASEA construye el mayor transformador auto refrigerado del mundo con una potencia de 2.500 kVA (kilo voltamperios).

1933

BBC patenta rotores de turbina construidos a partir de discos individuales de acero que se sueldan juntos.

1926

ASEA suministra locomotoras y convertidores de potencia al nuevo ferrocarril de Estocolmo a Gotemburgo.

1901

BBC construye la primera turbina de vapor de Europa.

1893

ASEA construye el primer sistema de transporte trifásico en Suecia.

1893

Brown Boveri suministra la primera planta de cogeneración a gran escala que produce corriente alterna.

1890

Elektriska Aktiebolaget se fusiona con Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag para formar Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, más tarde denominada ASEA.

1889

Jonas Wenström inventa el sistema trifásico para generadores, transformadores y motores.

1891

Charles E. L. Brown y Walter Boveri crean Brown, Boveri & Cie en Baden, Suiza. Poco después, Brown, Boveri es la primera compañía en transportar electricidad a alta tensión.

1883

Ludvig Fredholm crea Elektriska Aktiebolaget en Estocolmo para fabricar equipos eléctricos de iluminación y generadores.