ABB Automation Days

00590953_2

Una nueva era tecnológica para la industria del mañana

Las industrias, al igual que las personas, precisan de la comunicación para desarrollar su inteligencia. Así pues, hablamos de industria avanzada, de industria inteligente cuando tanto los activos como las personas que forman parte del proceso productivo, están interconectados, se comunican entre ellos, aportando mutuamente información vital para que en cada fase de estos procesos se garantice la máxima eficiencia, productividad, seguridad y calidad del producto final, y asimismo, se pueda corregir de forma ágil cualquier desviación que se pueda producir en estos y muchos otros parámetros.

La evolución de la industria tradicional hacia este nuevo tipo de industria no ha surgido por casualidad, sino que ha estado impulsada por la compleja situación de los mercados actuales que pujan por una mayor competitividad. A su vez, este avance no hubiese sido posible sin el desarrollo de tecnologías de automatización avanzadas, basadas cada vez más en las tecnologías de la información, que permiten un diálogo hombre-máquina y máquina-máquina cada vez más fluido, facilitando incluso la interacción remota a miles de kilómetros de distancia.

Los beneficios de estas industrias están claros, y entre ellos se pueden citar unos menores costes energéticos y de materias primas, unos tiempos de producción más reducidos, un control exhaustivo de la calidad del proceso en cada etapa, y muchos otros que redundan en el tan buscado incremento de la competitividad para poder crecer e incluso expandirse hacia nuevos mercados.

ABB Automation Days será el foro en el cual todos estos aspectos se tratarán en profundidad, aportando múltiples puntos de vista, y siempre desde la perspectiva de grandes expertos en la denominada nueva revolución industrial.

Las 7 razones para asistir a ABB Automation Days

1. Una oportunidad única para conocer las tendencias de la industria actual desde un gran abanico de perspectivas.

2. Una oportunidad única de conocer las últimas novedades tecnológicas que permiten incrementar la productividad, la eficiencia energética y la seguridad en la mayoría de las industrias.

3. Una oportunidad única de plantear a grandes expertos las dudas y dificultades en la gestión del día a día de centros y procesos productivos.

4. Una oportunidad única de conocer casos prácticos en diferentes industrias en los que se han conseguido beneficios tangibles que redundan en una mayor competitividad.

5. Una oportunidad única de networking con expertos y gestores del sector industrial en España.

6. Una oportunidad única para ampliar los conocimientos técnicos que le permitan aportar mayor valor a su compañía.

7. Una oportunidad única de identificar aspectos tecnológicos y de análisis clave a la hora de iniciar un nuevo proyecto industrial.

Select region / language