Dominando la energía del viento

La energía eólica es una de las fuentes de energía renovable más importantes de hoy en día. 

En 2010, la capacidad eólica instalada en todo el mundo alcanzó los 196,6 GW de potencia y continuó su crecimiento a una tasa del 24 por ciento. La energía capaz de producir anualmente esta base de parques eólicos es equivalente a la que consume en un año todo Reino Unido, y supone el 2,5% del consumo global de electricidad. Sólo en España, la energía eólica supuso en 2010 un 16% de nuestro consumo energético anual y un 18% del de Portugal.

Estos datos, muestran la relevancia de la energía eólica, que además, según las previsiones, seguirá creciendo en los próximos años. Sin embargo, el poder del viento es mayor en aquellas áreas remotas alejadas de los grandes núcleos donde se va a consumir esta energía, como mar adentro o en zonas montañosas, y para que este crecimiento sea una realidad son necesarias aquellas tecnologías que permitan arpovechar al máximo la energía del viento allí donde se produce con más intensidad.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la energía eólica, y siendo hoy en día el mayor suministrador mundial de soluciones eléctricas para este sector, ABB cuenta con las últimas tecnologías que permiten maximizar el rendimiento de los generadores eólicos, así como con aquellas tecnologías que permiten transportar la energía generada en los parques eólicos situados en estas zonas remotas, hasta los centros de consumo con las mínimas pérdidas posibles, facilitando el desarrollo de la energía eólica en todo el mundo, y su integración en las redes eléctricas.

Nuestra oferta

Últimas noticias

Select region / language

Enlaces más visitados