Dalmine (BG) - Santa Palomba (RM) - Frosinone (FR)
Il progetto ABB Lighthouse Plant rappresenta uno dei più ambiziosi programmi di trasformazione digitale e industriale realizzati in Italia negli ultimi anni. Sviluppato in sinergia tra tre stabilimenti italiani di eccellenza – Dalmine, Frosinone e Santa Palomba – il progetto incarna la visione di ABB di posizionare l'industria manifatturiera italiana all'avanguardia dell'innovazione Industry 4.0. Nel corso di quattro anni intensi (settembre 2020 - agosto 2024), il progetto ha coinvolto oltre 270 professionisti, generato 149.357 ore di lavoro specializzato e investito circa 10 milioni di euro in ricerca, sviluppo e implementazione di soluzioni digitali avanzate. I risultati ottenuti non rappresentano semplicemente innovazioni tecnologiche, ma una reale trasformazione dei processi operativi, con impatti tangibili su efficienza, sostenibilità, qualità e sicurezza.
Scopri di più>>: Lighthouse Plant Club
Stabilimenti ABB che fanno parte del progetto:
Il progetto conclude ufficialmente la sua fase di implementazione nell'agosto 2024, lasciando un'eredità significativa: Una Trasformazione Reale: Non si tratta di pilot disconnessi, ma di soluzioni integrate e scalabili che sono diventate parte della gestione ordinaria degli stabilimenti. Modello Replicabile: Le metodologie sviluppate a Dalmine, Frosinone e Santa Palomba possono essere replicate in altri impianti ABB globali, creando una piattaforma comune di trasformazione digitale. Ecosistema di Innovazione: Il progetto ha stimolato collaborazioni con università, startup e piccole medio imprese contribuendo allo sviluppo dell'industria 4.0 in Italia e oltre. Impatto Sostenibile: Attraverso l'economia circolare, l'efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti, il progetto ha contribuito agli obiettivi di sostenibilità di ABB e dei suoi clienti. Persone al Centro: Nonostante la sofisticazione tecnologica, il progetto ha mantenuto focus sul benessere dei lavoratori, sulla sicurezza e sull'upskilling del personale. Guardando al futuro, la base tecnologica e organizzativa realizzata permette a ABB di continuare il percorso di innovazione con accelerazione progressiva, consolidando la posizione di leadership nel settore manifatturiero italiano.
Ottimizzazione Operativa
Qualità e Sostenibilità
Sicurezza e Benessere
Innovazione e Competitività
Regione Lombardia: 90.104,62 € (4%)
Totale complessivo: ∼2.3 M€ Il progetto Lighthouse Plant ha rappresentato un significativo investimento in innovazione:• **Percentuale di contributo alla spesa trasformato**: 22% • **Costi Rendicontati (SAL1 + SAL2)**: €9.204.081 • **Contributo alla Spesa**: Decreto n. 2136/29/07/2021 - Fondo per la Crescita Sostenibile • **Periodo**: 4 anni (settembre 2020 - agosto 2024)
Risultati raggiunti ✓ **Riduzione Costi Manutenzione**: Sistema predittivo stima riduzione del 20-30% nei costi di manutenzione non pianificata ✓ **Efficienza Energetica**: Opportunità di risparmio 240+ MWh/anno dalla sola aria compressa ✓ **Miglioramento Qualità**: Riduzione difetti e scarti con conseguente aumento margini ✓ **Intangibili**: Miglioramento competitività, brand positioning, attrattività per talenti Questi impatti continueranno a generare valore negli anni successivi alla conclusione del progetto formale.