ABB シンクロナスコンデンサ


Did_you_know_microsite_Synchronous Condensers_JAP2

 

ご存じでしたか…

 

...世界中の風力発電所や太陽光発電所では、再生可能エネルギーの電力品質向上や送電系統の強化のために、ABBのシンクロナスコンデンサが利用されています。


風力、太陽光などの再生可能エネルギーは、二酸化炭素排出量の大幅な削減を目指して、エネルギーミックスにおいてますます重要な役割を果たしています。しかし、太陽光発電や風力発電は変動しやすいため、電力ネットワークが安定した中断のない電気の流れを供給するには大きな課題があります。再生可能エネルギーが系統に統合されればされるほど、これらのネットワークは不安定になります。

この課題を解決する一つの方法として、100年以上の歴史を持つシンクロナスコンデンサ(SC)として知られる100年前の技術の復活です。電圧調整用として広く使われていましたが、パワーエレクトロニクスの進歩により支持されなくなりました。しかし、再生可能エネルギーの普及に伴い、ネットワークが進化していく中で、この傾向は逆転し、SCが再び台頭してきているのです。

SCは、同期発電機に似た回転電気機械です。しかし、エンジンやタービンで駆動するわけではないので、発電機ではありません。また、負荷を駆動しないため、モータでもありません。つまり、電力系統の変動を調整するための大型の回転機械です。送電システムに沿って戦略的な間隔で設置され、電力品質の維持に役立ちます。

ABBのSCは、英国、オーストラリア、カナダ、スコットランドのプロジェクト固有のニーズに合わせて設計されています。また、再生可能エネルギーが流入している今日、シンクロナスコンデンサは、送電系統を崩壊させるような深刻な故障を軽減したり、弱い送電系統を強化したりするための最も安全なソリューションです。

シンクロナスコンデンサ:

  • 100年以上前から使われている技術
  • 再生可能エネルギーの統合拡大をサポート
  • 障害を軽減するための最も安全なソリューション


Discover more about Synchronous Condensers 

 


    Select region / language