Niederspannungs- und Mittelspannungsselektivität

Um eine Selektivitätsstudie zwischen Nieder- und Mittelspannungsleistungsschaltern durchzuführen, müssen die Daten unten zunächst in ein Strom-Zeit-Diagramm eingefügt werden (unter Bezugnahme auf eine Referenzspannung).

1. Transformator:

  • Verbindungskurve (Einschaltstrom);
  • Nennstrom;
  • Kurzschlussstrom an den NS-Phasenschienen;
  • Kurzschlussfestigkeit des Transformators.

2. Verteilnetzbetreiber:

  • Maximalstrom und Fristen, die für die benötigten Schutzvorrichtungen festgelegt werden können.

An diesem Punkt muss die Auslösekurve der Hauptniederspannungsleistungsschalter eingestellt werden, so dass:

  • Der Schutz des Transformators vor Überlastung überprüft wird (Schwelle I1 der Schutzfunktion L nahe des Nennstroms des Transformators);
  • Er mit den anderen Niederspannungsleistungsschaltern auf der Lastseite auswählbar ist.

Sobald der NS-Schutz definiert wurde, kann die Zeit-Strom-Kurve des Mittelspannungsleistungsschalters eingestellt werden, so dass:

  • der Transformator vor Überlast geschützt wird (dieser Schutz wird in der Regel durch den Niederspannungsleistungsschalter gewährleistet);
  • dass die Zeit-Strom-Kurve oberhalb der Einschaltstromkurven des Transformators liegt;
  • dass die Zeit-Strom-Kurves unterhalb der thermischen Kurzschlussfestigkeit des Transformators liegt;
  • dass die Zeit-Strom-Kurve unterhalb der vom Verteilnetzbetreiber festgelegten Grenzen liegt.

(*) Die Verwendung von thermischen Überwachungsrelais mit PT1000-Fühlern im Transformator, ermöglicht den optimalen Schutz des Transformators vor Überlastung .

So erhält man Selektivität zwischen Mittelspannungs- und Niederspannungsgeräten

Bevor man sich mit dem Problem der Selektivität zwischen Mittel- und Niederspannungsleistungsschaltern befassen kann, ist es notwendig, die Funktionen dieser Leistungsschalter zu betrachten.

Der MS-Schutz auf der Versorgungsseite des Transformators:

  • muss den Transformator vor Kurzschluss schützen;
  • muss den Transformator vor Störungen auf der Versorgungsseite des Haupt-NS-Leistungsschalters schützen (wenn kein spezieller Schutz vorhanden ist);
  • darf nicht eingreifen, wenn der Transformator mit Spannung (Einschaltstrom) versorgt wird;
  • muss so eingestellt sein, dass die Grenzen, die durch den Verteilnetzbetreiber auferlegt werden, eingehalten werden;
  • muss so eingestellt sein, dass er mit den Schutzvorrichtungen auf der Versorgungsseite ausgeschaltet wird (wenn erforderlich).

Der NS-Schutz auf der Lastseite des Transformators:

  • muss den Transformator vor Kurzschluss und Überlast schützen;
  • muss so eingestellt sein, dass er mit den Schutzvorrichtungen auf der Lastseite auswählbar ist.

Beispiele

Erfahren Sie mehr

Select region / language