Ströme, die in den Leistungsschaltern fließen

Untersuchung der tatsächlichen Ströme in den Leistungsschaltern:

Wenn man die Zeit-Strom-Kurven von zwei Leistungsschaltern vergleicht, wird man wahrscheinlich die Auslösezeiten der beiden Geräte so betrachten, als ob sie von dem selben Strom durchflossen wurden.

Diese Betrachtung gilt nur, wenn sich zwischen den zwei in Reihe geschalteten Leistungsschaltern keine anderen Lasten befinden, also ein einziger Eingang und ein einzelner Abgang, die auf demselben Knoten liegen. Wenn dagegen mehrere versorgungsseitige Leistungsschalter vorhanden sind, die auf derselben Phasenschiene liegen, oder mehrere Ausgänge auf der Lastseite, können die Ströme, die durch die Schalter fließen, signifikant verschieden sein.

Drei Fälle sind zu berücksichtigen:

  1. Ein einziger Leistungsschalter auf der Versorgungsseite eines einzigen nachgeschalteten Leistungsschalters
    (durchflossen vom selben Strom).
  2. Ein einziger Leistungsschalter auf der Versorgungsseite von mehreren nachgeschalteten Leistungsschaltern
    (versorgungsseitiger Leistungsschalter, durchflossen von einem Stromwert, der höher ist als derjenige, der den lastseitigen Leistungsschalter durchfließt).
  3. Mehrere Leistungsschalter auf der Versorgungsseite und mehrere nachgeschaltete Leistungsschalter
Select region / language