Building Planner

Zeitersparnis bei der Planung von gewerblichen Gebäuden

316098011_Building_Planner-1183x500


Der Building Planner ist eine digitale Plattform von ABB, auf der Sie als Kunde unterstützend Ihre Projekt mit ABB Produkten ausstatten können. Sie haben die Möglichkeit Vorlagen zu nutzen in denen Sie Funktionen und Produkte einplanen können. Diese Vorlagen können Sie auch in zukünftigen Projekten verwenden. Nach Ihrer Planung erhalten Sie eine Produktliste und weitere Informationen wie z.B. die benötigte Anzahl von Modulbreiten im Verteiler.

 

Mit dem Building Planner können Sie, das klassische Schaltersortiment von Busch-Jaeger aber auch Produkte aus der Gebäudeautomation, hier aus dem Bereich KNX mit einer Vielzahl von Produkten in Ihrem Projekt einplanen: Spannungsversorgung, Schnittstellen, Sensoren, Schalt Aktoren, DALI Gateways, Funk-Zeitschaltuhren, LED Dimmer, HLK-Aktoren, Binäreingänge, Wetterstationen, Jalousie- und Rollladen Aktoren und Logikbausteine.

 


Vorteile

292x146-pictogram-speed-up

Zeitersparnis durch das benutzen von Raumvorlagen (Templates)

 
292x146-working-together-pictogram

Einfache Zusammenarbeit durch Online Verfügbarkeit des Building Planner

 
292x146-report

Berücksichtigt Normen und Anforderungen für Ihre Planung

 


So können Sie mit dem Tool Zeit sparen



Select region / language