Scheitellastprüfung

Nach IEC EN 61386 und PMA Prüfmethode DO 9.21-4320

Beide Verfahren beschreiben eine Prüfung, mit der die Widerstandsfähigkeit von Wellrohren gegen einwirkenden Druck beurteilt wird. Verformt sich das Wellrohr unter diesem Druck, können die Kabel, die es schützen soll, beschädigt werden. Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein zwischen den Platten eingeklemmtes Wellrohr um ein vorab definiertes Maß (% des Wellrohrdurchmessers) zu verformen. Bewertet werden die Erholung des Wellrohres nach Entlastung und die erforderliche Relaxationszeit.
Select region / language