Zurich, Suiza, 24 de noviembre de 2015– ABB, líder mundial en ingeniería eléctrica y automatización, está suministrando arrancadores suaves PSTX a Xylem, una empresa comprometida con el uso eficiente, la conservación y la reutilización del agua. La filial Sudafricana de Xylem, suministrador de equipamiento de bombeo de agua en inundaciones para la industria de explotación minera, ve los beneficios que le puede aportar los arrancadores suaves PSTX de ABB más allá del modo en que arrancan los motores, que incluye la reducción de un 50% en el tamaño del cuadro, un 70% en el tiempo de instalación y 50% en los costes.
Como muchos otros propietarios o suministradores de aplicaciones de motor, Xylem estaba buscando un sistema de arrancador de motor que tuviera integradas todas las funciones necesarias. Con la gama PSTX de ABB, el deseo de Xylem se ha cumplido. Con muchos elementos de protección incorporados, la gama PSTX proporciona un arrancador suave robusto, compacto y simple de instalar, que ha ayudado a Xylem a reducir el número de componentes en un 80% en sus cuadros.
“Es una satisfacción que nuestra solución tecnológica haya contribuido en la medida posible en la productividad de Xylem. Sus cuadros ahora son aproximadamente la mitad de su tamaño original y se pueden instalar en un tercio de tiempo, haciendo que la instalación sea más eficiente y reduciendo sus costes a la mitad”, dice Giampiero Frisio, director general del BU Protection and Connection de la división Productos de Baja Tensión de ABB. “Con unos 300 millones de motores instalados en todo el mundo y siendo consumidores del 28% de la electricidad mundial, existe un gran potencial en aumentar la rentabilidad y en ayudar a conservar los recursos del mundo a través de un mayor fiabilidad y eficiencia en el uso de los arrancadores suaves. Como parte de la estrategia “Next Level”, ABB está tratando de expandir su tecnología de vanguardia con el fin de ayudar a sus clientes a aumentar su flexibilidad, productividad y competitividad.”
La gama de arrancadores suaves PSTX son fáciles de instalar y de manejar. Y proporcionan características únicas que incluyen:
- Limpieza de la bomba, previniendo que las bombas se obstruyan o se sobrecalienten.
- Modo limpio, permitiendo que el funcionamiento del bombeo continúe, incluso cuando un conjunto de tiristores haya fallado.
- Frenado dinámico de motores integrado, que detiene el motor rápidamente, una característica muy útil por ejemplo, cuando se trabaja con una sierra circular.
Todas estas características incrementan significativamente la productividad, permitiendo sacar más partido a la aplicación.
Para obtener más información visite https://www.abb.com/lowvoltage/launches/pstx.
ABB (www.abb.com) es una empresa líder en tecnologías de potencia y de automatización, gracias a las cuales los clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras pueden mejorar el rendimiento con un menor impacto ambiental. El Grupo ABB desarrolla su actividad en aproximadamente 100 países y cuenta con unos 140.000 empleados.
Para más información por favor contactad con:
|
Lynette Jackson
Low Voltage Products Division
+41 79 383 9510
lynette.jackson@ch.abb.com
|
|
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland
|