Niessen presenta su última solución para hogares inteligentes en la exposición Casa Decor

Comparta esta página

La diseñadora de interiores Belén Domecq se encargó de crear el espacio Niessen en esta gran exposición de arquitectura, diseño, arte y decoración de interiores.

 

Madrid, 26 Mayo, 2016. Niessen presentó su última solución para hogares inteligentes en su set de la exposición Casa Decor en Madrid. En una rueda de prensa, ejecutivos de ABB explicaron las características de la solución Niessen presentada en la exhibición, incluyendo su solución free@home, que se activa por voz, la serie Sky de interruptores, el sistema de sonido Hit by Niessen y la de porteros y videoporteros Welcome.

Estos productos se mostraron en el área diseñada por Belén Domecq para Niessen en Casa Decor. La diseñadora de interiores explicó cómo había conseguido la integración de la domótica en su espacio de diseño.

Durante el evento de Casa Decor, ABB también organizó  un desayuno con los medios y cinco eventos para clientes, que consistieron en la presentación de Living Space y un tour del espacio diseñado por ABB en Casa Decor, que incluyó demostraciones en directo del sistema free@home al igual que la gama de productos “Welcome” y “Sky”. El evento concluyó con una cena exquisita, con cocina en directo, de la mano del prestigioso chef español Jesús Almagro.

Sistema de activación por voz free@home

Con el Sistema free@home de ABB/Niessen, la casa puede ser controlada al completo, tanto de manera convencional como usando interruptores de pared o panel, y también usando un Smartphone, Tablet u ordenador. Este año, ABB/Niessen, ha dado un paso más al frente lanzando la nueva funcionalidad free@home que controla hasta sesenta funciones activadas por voz.

Esta solución permite controlar todo una serie de aplicaciones en una casa inteligente habitual, incluyendo luces, calefacción y aire acondicionado, al igual que te permite controlar las persianas y los puntos de entrada. 

Es especialmente sencillo de usar. Por ejemplo, al llegar de noche a casa bastará con decir “enciende las luces del pasillo” para que las luces se enciendan. Los usuarios también podrán programar el sistema para que elijan los nombres  de las habitaciones y zonas al igual que se puede programar para que confirme que una orden ha sido llevada a cabo. Por ejemplo, si dijésemos “baja las persianas del salón”, a continuación escucharíamos “todas las persianas del salón han sido bajadas”.

Niessen también cuenta con el Sistema de sonido Hit by Niessen, el primer sistema que se adapta a la tendencia actual de escuchar música y radio. Basada en tecnología Bluetooth, se conecta a dispositivos móviles de tal forma que los usuarios pueden escuchar música en distintas habitaciones.

Este sistema de sonido de nueva generación es compatible con plataformas de streaming como Spotify, Grooveshark, iTunes y TuneIn.

 

Select region / language