Interruptores crepusculares T Line

Ahorro y uso efectivo de la energía para alumbrado

Los interruptores crepusculares T Line gobiernan circuitos de alumbrado en función de un nivel de luminosidad detectado por un sensor dedicado. Dado que aseguran la eficiencia energética, son especialmente útiles en lugares públicos (parques, aparcamientos, jardines, etc...). La versión básica T1, de 1 canal, tiene 10 lux como umbral de luminosidad preestablecido de fábrica y dispone de 2 LEDs de señalización que indican el umbral fijado y la posición real de los contactos.

Principales ventajas     

  • Dos indicadores LED: uno para el estado del contacto y otro para el valor umbral.
  • Sensor predefinido en fábrica a 10 Lux.
  • Cuatro escalas distintas para un ajuste más preciso del valor de luminosidad en la versión T1 PLUS.
  • Diagrama de conexión y funcionamiento en la parte posterior del dispositivo en la versión para instalación sobre poste/muro T1 POLE.

Características principales   

  • Grado de protección IP65 en la versión para instalación sobre poste/muro T1 POLE.
T Series DIN-rail

¿Necesita más información?

 

Más información sobre

Select region / language