Au cœur d'un projet haute exigence

AB Electro Hero 3

Standardisation, fiabilité et savoir-faire terrain : comment AB Electro conçoit des armoires électriques de haute précision pour le réseau d'Elia, avec les solutions de puissance ABB.

 
AB Electro 1_v3

AB Electro : tableautier de référence dans l'écosystème Elia

AB Electro conçoit et assemble des armoires électriques pour des projets liés au réseau d'Elia, via de grands sous-traitants tels qu'Omexom. 

 

Sans travailler directement pour Elia, l'entreprise traduit en atelier un cahier des charges très précis, imposé par le client final.

 

Dans cet écosystème bien structuré, Elia fixe le standard, les sous-traitants pilotent les installations, et AB Electro concrétise les armoires, avec ABB comme partenaire central sur la partie puissance. 

 

Au fil des projets, AB Electro a acquis une maîtrise reconnue de ces configurations, lui permettant de reproduire chaque armoire avec constance et qualité.

« Ce sont des projets qui sont réfléchis fort à l'avance. Il faut être précis, et il faut que l'armoire soit conforme à ce qui a été demandé. »

Alberto Biolghini, Gérant, AB Electro

AB Electro 2_v2

Trois familles d'armoires, trois niveaux d'exigence

L'un des défis majeurs du projet réside dans la diversité des configurations à produire.

 

AB Electro travaille sur trois familles d'armoires aux contraintes techniques distinctes :

    • Armoires d'éclairage, architecture plus simple, mais soumises à un standard strict.

    • Armoires de reprise automatique, conçues pour sécuriser l'alimentation entre deux sources distinctes.

    • Armoires de puissance B1/B2, les plus techniques, intégrant des protections débrochables et nécessitant une exécution particulièrement rigoureuse.

 

Pour chaque type, les implantations sont encadrées, les détails vérifiés, et des réceptions en atelier sont régulièrement organisées.

 

L'objectif : livrer des ensembles identiques d'un site à l'autre, simples à raccorder et pensés pour durer.

AB Electro 2_v2
AB Electro 3_v2

La contribution d'ABB : standardisation et assemblage optimisé

 

ABB joue un rôle central dans chacune des trois familles d'armoires :

    • Dans les armoires d'éclairage : appareillage modulaire ABB.
    • Dans les armoires de reprise automatique : disjoncteurs de puissance Tmax XT.
    • Dans les armoires B1/B2 : protections débrochables au cœur de la solution.


L'un des apports les plus concrets concerne la possibilité de recevoir certaines configurations déjà montées et testées en usine. 

 

Grâce à des références spécifiques, plusieurs accessoires sont regroupés en une seule configuration prête à l'emploi, ce qui réduit le temps de montage, limite les risques d'erreur et améliore la sécurité sur les ensembles complexes.

 

La standardisation des références ABB imposée par Elia offre un avantage opérationnel supplémentaire : en cas de maintenance ou de remplacement, les composants sont connus, compatibles et interchangeables d'un site à l'autre.

 

ABB s'inscrit ainsi dans une logique de continuité opérationnelle qui dépasse la simple fourniture de composants.

 

« Une préparation rigoureuse en amont et l'utilisation de produits conformes garantissent des armoires aux finitions irréprochables. »

Alberto Biolghini, Gérant, AB Electro 

AB Electro 4_v2

Ce que ce projet révèle

Au-delà de la technique, ce témoignage illustre une manière de travailler : partir d'exigences fortes, les traduire en solutions concrètes, puis les répéter avec constance.

 

Trois facteurs ressortent comme déterminants dans la réussite du projet :

   • L'expérience accumulée, à mesure que les équipes reproduisent ces armoires, elles gagnent en fluidité et en précision.
   • La disponibilité des références, la logistique et les délais d'approvisionnement ont un impact direct sur le rythme de production.
   • La qualité de la collaboration, entre Elia, les sous-traitants, AB Electro et ABB, la chaîne ne fonctionne que si chaque maillon est fiable.

 

C'est dans cette capacité à faire dialoguer standardisation, savoir-faire atelier et réalité du terrain que se construit la valeur du projet, et la confiance sur le long terme.

AB Electro 4_v2

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language