Semplicità

L’intuitività d'uso di ABB Ability™ EDCS stabilisce standard con l’architettura integrata e plug-and-play. Il sistema non richiede ingegneria, né un supporto speciale per la messa in servizio, in modo che gli utenti possano dimenticare l'installazione costosa e dispendiosa in termini di tempo di un sistema di monitoraggio e gestione energetica multi-componente.

A seconda delle richieste del cliente e dell'applicazione, l'utente può scegliere tra due modalità di collegamento del sistema a ABB Ability™ EDCS: integrato o esterno.

Per il metodo integrato, si deve aggiungere un modulo a cartuccia - l'innovativo Ekip Com Hub - solo all'interruttore automatico Emax 2.

Il metodo esterno prevede la semplice installazione di un modulo Ekip E-Hub su una guida DIN.

EkipConnect_1_Start_390x390
EkipConnect_2_Scan_390x390
EkipConnect_3_Plant_390x390
EkipConnect_4_Publish_390x390

Una volta effettuata la connessione, è possibile impostare un accesso per altri utenti con pochi clic.

Ciascuno di loro ha, in base al proprio ruolo, le autorizzazioni richieste per l’impianto specifico.

Per saperne di più

Select region / language