Youtube Video

TruONE: il primo verso ATS al mondo

Interfaccia utente di livello (HMI)

Per saperne di più sull'interruttore automatico di accensione TruONE™ ATS con interfaccia utente di livello 4 (HMI)

Per saperne di più su TruONE ATS attraverso l'HMI virtuale Livello 2



TruONE™. L'innovazione decisiva per l'alimentazione elettrica del futuro.

TruONE™ è il primo interruttore-commutatore automatico (ATS) al mondo che integra le funzioni di commutazione e comando in un'unica unità. Questa innovativa unità eroga alimentazione di emergenza in qualunque momento e in modo del tutto automatico, garantendo la sicurezza delle persone e la continuità operativa.

Il suo design di tipo "all-in-one" riduce il numero di cavi e collegamenti, snellendo l'installazione e garantendo la massima affidabilità. La manutenzione preventiva e la modularità dei componenti riducono i tempi di fermo attività e i costi di assistenza. Grazie alla sua avveniristica capacità di collegamento, questa unità è già pronta per il futuro. Inoltre, rispetto ad altre soluzioni ATS tradizionali, TruONE™ consente il funzionamento di emergenza manuale sotto tensione per poter ripristinare immediatamente l'alimentazione in caso di malfunzionamento degli apparecchi.


TruONE™ rappresenta una significativa svolta tecnica e un'innovazione decisiva per l'alimentazione elettrica del futuro.

Conosce già il concetto di TruONE™ ATS?

Configura ora in modo facile e veloce

Verso e-configure

Collegamento dei poli paralleli e del meccanismo posizionato lateralmente'

Il fulcro di questa soluzione, disponibile come prodotto aperto o chiuso, è costituito dai poli paralleli collegati a massa e il meccanismo posizionato lateralmente che non solo sposta i contatti elettrici interni ai poli nella posizione corretta, ma contiene anche tutti gli elementi di comando necessari per ottimizzare il funzionamento dell'ATS.

Il pacchetto compatto formato da poli e meccanismo offre tutto ciò che serve per la scelta automatica tra due diverse fonti di energia. In precedenza, per tenere tutto insieme servivano fasci di cavi, un'elettronica separata, trasformatori di corrente, unità di controllo e un quadro elettrico o un alloggiamento.

Accessori Snap-on

La configurazione di TruONE™ ATS, che si completa con pochi ulteriori accessori Snap-On come trasformatori di corrente, moduli di comunicazione e coperture per i cavi, permette di dotare TruONE™ di quanto di meglio possono offrire le attuali soluzioni ATS "Top-of-the-Line". Un'unica unità che non richiede altri alloggiamenti o quadri elettrici per contenere tutti i componenti. Ciò determina numerosi vantaggi nell'intera catena di creazione del valore dell'ATS.

Interruttore-commutatore automatico autoalimentante (ATS)

Una delle più importanti innovazioni strutturali di TruONE™ ATS è il modo in cui tutte le funzionalità necessarie si autoalimentano tramite il collegamento alla rete elettrica con un campo di tensione da 200 a 480 V AC senza bisogno di trasformatori esterni. Senza questa innovazione strutturale sarebbe stato impossibile non solo includere tutti i componenti in un'unica unità ma anche includere un tale campo operativo in un'unica SKU. Ciò rende questo prodotto del tutto particolare anche dal punto di vista della gestione del magazzino.

Un ATS per tutti i tipi di utenti

Un ATS per tutti i tipi di edifici

Video didattici

Prodotti e documentazione

Prodotti
Documentazione
Disegni
Loading documents

I disegni relativi a TruONE™ ATS sono disponibili qui.

Select region / language