MNS up banner 2

MNS-Up

Distribuzione di energia e UPS in un unico sistema compatto

Nell'economia globale di oggi, i centri dati sono un'infrastruttura essenziale.

Ulteriori informazioni

MNS-Up include innovazioni consolidate che consentono di evitare ingombranti collegamenti con cavi e barre. Il sistema è costituito da:

  • Modulo UPS (Uninterruptible Power Supply) ABB Conceptpower DPA 500
  • Sistema di distribuzione in bassa tensione MNS ABB con interruttori automatici Emax 2

Tecnologia UPS consolidata

Il sistema Conceptpower DPA 500 è stato sviluppato in particolare per centri di calcolo, ospedali e altre applicazioni critiche. Rinomati clienti di tutto il mondo si affidano a Conceptpower DPA 500, il sistema UPS privo di trasformatore con tecnologia a doppia conversione online.

I moduli Conceptpower DPA 500 sono organizzati sulla base di un'architettura parallela decentralizzata. Ciò significa che ciascun modulo UPS include tutto l'hardware e software necessario, vale a dire un interruttore di bypass statico indipendente, un raddrizzatore, un inverter, una logica integrata, un pannello di controllo e un caricabatteria.

Tecnologia di distribuzione consolidata

Il sistema MNS-Up include l'ormai consolidato sistema di distribuzione in bassa tensione MNS insieme al nuovo e compatto interruttore automatico Emax2. Con oltre quattro decenni di evoluzione tecnica e 1,5 milioni di sistemi installati in tutto il mondo, la soluzione MNS rappresenta il benchmark del settore in termini di sicurezza funzionale, affidabilità e qualità.

Select region / language