L’esperto risponde

Qui di seguito sono elencate alcune delle domande più frequenti e le relative risposte rivolte dagli utenti agli esperti ABB in tema di certificazione e normative UL.


È possibile utilizzare due cavi nello stesso terminale?

Nei circuiti di potenza no.
Nei circuiti di controllo sì, se il terminale è costruito in maniera tale da accettare due cavi.

Come si capisce se un componente è certificato UL?

Si può usare il database, di libero accesso, accessibile al sito www.ul.com

Che differenza c’è tra marcatura UL e UR?

Sono entrambe marcature valide. ​Semplificando la definizione si potrebbe dire che UL è un prodotto “plug & play” mentre UR ha delle ulteriori condizioni di accettabilità cui bisogna fare attenzione.

Le norme UL si possono acquistare?

Sì, dal sito www.shopulstandards.com.
Se siete in possesso di una certificazione UL potete scaricarle gratuitamente dal sito www.ul.com.

Si possono usare cavi europei in mm²?

No, i cavi devono essere certificati UL/UR e avere sezioni (dimensionamenti) in AWG.

È necessario prevedere dispositivi di protezione differenziale in un quadro UL 508A?

La protezione differenziale (nel linguaggio UL GFCI - Ground Fault Circuit Interrupter) è obbligatoria solo per la protezione di prese all’interno del quadro per applicazioni di Industrial Machinery; in tutti gli altri casi non è necessaria/obbligatoria.

È necessario dotare gli interruttori di bobina a minima tensione?

In linea teorica è necessaria solo per l'interruttore generale del quadro oppure per gli interblocchi.

In quadri realizzati secondo UL508A è possibile utilizzare fusibili gG?

No. Mai.