La leggenda vuole che il nome Campidoglio discenda dal ritrovamento del teschio (caput) di un guerriero etrusco durante gli scavi delle fondamenta del tempio di Giove. Il nome del soldato era Tolus o Olus, da cui caput Toli, Capi-tolium e poi Campidoglio. Di fatto, da più di duemila anni il Campidoglio è un edificio
pubblico d’importanza fondamentale per la città di Roma. La Sala dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, nota come sala Giulio Cesare per la presenza di una statua dell'imperatore che risale al primo secolo a.C. ospita le postazioni del Presidente, del Sindaco e degli Assessori.
L’Assemblea Capitolina svolge le sue attività nell’aula Giulio Cesare, dotata di 84 nuovi scranni con touch screen per il voto elettronico e con accesso tramite scheda magnetica, analogamente alla Camera dei Deputati. Non ultimi, vanno ricordati i circa 400 posti riservati alla cittadinanza che determinano una capacità ricettiva globale numericamente molto importante. A quasi 90 anni dall'ultima operazione di restauro, la sala Giulio Cesare è stata sottoposta a una ristrutturazione radicale, sia dal punto di vista architettonico che tecnologico, tutte le funzioni realizzate (automazioni argani dei lampadari e motori dei finestroni, scenari luminosi, sicurezze ad uomo presente, allarmi di mal funzionamento) sono gestite tramite lo Smart Touch di ABB strategicamente posizionato alle spalle del Presidente dell’Assemblea Capitolina.
Gli accessi al sistema sono protetti da password, con differenti livelli di abilitazione corrispondenti ai diversi ruoli degli utilizzatori, e in qualsiasi momento è possibile modificare gli scenari della sala.
La gestione sicura dei 4 grandi lampadari di acciaio e cristallo a sospensione, ognuna del peso di circa 250 kg, è stata una delle sfide. La necessità di movimentarli con delicatezza è stata soddisfatta da un sistema automatizzato di paranchi con modalità di trazione tali da garantire la totale assenza di vibrazioni ed oscillazioni. Due attuatori di uscita SA/S 4.6.1 adottano ciascuno una diversa logica di sicurezza. La prima, automatica, agisce da 15 metri fino a 2,5 metri di altezza e successivamente blocca la forza motrice per impedire l’arrivo ad altezza d’uomo. La seconda, con codice d’accesso software, opera invece in modalità “uomo presente”, ossia attiva il motore solo in seguito alla pressione manuale e continuata di un pulsante. Per eliminare il rischio di errati spegnimenti ad eventi in corso e per evitare le dimenticanze ad eventi conclusi, tramite il terminale di uscita a 12 canali 16A SA/S 12.16.5 l’accensione e lo spegnimento delle luci sono stati automatizzati in funzione di scenari luminosi scrupolosamente
definiti dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina secondo le modalità d’utilizzo della sala: consiglio comunale, cerimonie ufficiali, mostre, pulizie, notte, vacanze.
La realizzazione del sistema secondo lo standard KNX assicura l’elevata integrazione delle funzioni di comando e controllo delle automazioni, garantisce la massima compatibilità con un’ampia gamma
di componenti e attuatori e facilita la realizzazione di successive personalizzazioni.
Il risparmio energetico viene generato grazie all'importante intervento tecnologico. Questa soluzione evita che le luci rimangano accese dopo gli eventi, nei giorni festivi o quando l'area è sufficientemente illuminata dalla luce naturale. Inoltre, le operazioni manuali sono drasticamente ridotte, aumentando l'efficienza e la sicurezza personale. La gestione automatizzata delle finestre in base alle variazioni di temperatura nella sala consente anche di aumentare il comfort ambientale e supporta il risparmio energetico dell'edificio.