Grand Hotel Palace Ancona

Ospitalità

Il Grand Hotel Palace Ancona da sempre punto di riferimento dell’ospitalità dorica, ha riaperto in grande stile sul lungomare Vanvitelli dopo i lavori fortemente voluti dalla committenza che hanno interessato sia la parte esterna che tutti gli ambienti interni, dalla hall alle camere. Un progetto che ha restituito alla città una location moderna ed esclusiva, collocata nel centro storico, nelle immediate vicinanze del Teatro delle Muse e ospitato in un antico palazzo nobiliare cinquecentesco, semidistrutto dalla guerra e poi ricostruito. Gli ambienti classici originali hanno assunto ora un’anima tecnologica ed ecofriendly, per un soggiorno all’insegna del comfort e della funzionalità.

Quali sfide presenta il soddisfacimento delle richieste del cliente?

La sfida è stata rappresentata da criteri di efficienza energetica ed ecologici precisi. Perciò i prodotti forniti da ABB, ovvero il sistema domotico KNX e tutte le apparecchiature e i quadri elettrici per la distribuzione a bassa tensione, sono parte integrante del progetto. L'utilizzo dell’energia prodotta dal vecchio mulino è, a tutti gli effetti, solo uno degli aspetti "ecocompatibili” presi in considerazione. Diverse misure che riducono il consumo di energia sono state realizzate utilizzando KNX come illustrato più dettagliatamente di seguito.

Perché è stata scelta una soluzione KNX?

Il sistema KNX consente di gestire le camere da una sistema transponder per schede, programmato all’arrivo dell’ospite per consentire l'accesso alla stanza assegnata. La stessa scheda, che viene inserita nello slot all'interno della stanza, accende le luci e altri dispositivi elettrici. La gestione della temperatura è organizzata in modo ottimale per ottenere livelli di comfort senza un eccessivo consumo energetico; si basa su valori nominali pre-programmati che possono essere regolati di alcuni gradi in più o in meno grazie a un termostato in loco. Il sistema può essere gestito dalla reception per mezzo di pagine video che segnalano i problemi di ciascuna stanza, ad esempio libero/occupato, allarme bagno, stato dei sistemi, ecc.

Quali misure sono state intraprese per aumentare l’efficienza energetica dell'edificio?

L’impianto elettrico chiamato a gestire tutte le funzioni legate agli ambiti pubblici o privati è stato realizzato con il sistema ABB i-bus® KNX, il sistema intelligente di gestione e di controllo che assicura massima flessibilità e possibilità di implementazione, consente di ottimizzare le performance dell’impianto e di migliorare l’efficienza energetica.

Applicazioni

Controllo e regolazione dell'illuminazione

  • Commutazione
  • Dimmeraggio
  • Commutazione dipendente dalla luce diurna
  • Regolazione costante della luce
  • Scenari luminosi
  • Controllo dipendente dalla presenza

Riscaldamento, Ventilazione e Climatizzazione (HVAC)

  • Controllo in funzione della posizione della finestra
  • Controllo dipendente dalla presenza

Gestione del carico e dell’energia

  • Commutazione circuito/presa

Monitoraggio della sicurezza e degli errori

  • Chiamata di emergenza
  • Gestione generale dei guasti

Funzionamento, indicazione e visualizzazione

  • Visualizzazione tramite PC

Dati chiave

Informazioni generali

Luogo

Italia,Ancona

Tipo di edificio

Ospitalità

Anno di costruzione

2000

Foto

Select region / language