Advantages_visual_1183x350

システムへのダメージ削減

お客さまのプラントの健全性に貢献します

「高度な選択性遮断技術(時間選択遮断、ゾーン選択遮断、方向性遮断など)により、短絡電流はすばやく遮断されます。
これは、プラントのシステムへのダメージ削減と長寿命に貢献します。」

機械的応力は破壊的である可能性があり、特に高電流ピークで発生する可能性があり、高故障電流が最大1秒間流れる可能性がある筐体内では顕著です。

熱応力は、ケーブルの絶縁などのプラスチック材料に有害です。 故障時に発生する温度上昇により、ケーブルの寿命が短くなる可能性があります。 寿命が短いということは、サービス、メンテナンス、および改修により多くのお金を投資する必要があることを意味します。

ゾーン選択性が実装されているプラントは、すべてのレベルで迅速な障害判断を保証し、機械的応力と熱応力の両方を防ぎます。

さらに詳しく

関連製品

Select region / language