Produtos de Eletrificação / Disjuntores / Emax2 / Eficiência e controle

Eficiência e controle

A energia necessária, quando necessário.

Os disjuntores abertos SACE Emax 2 até 6300 A, foram projetados para aumentar a eficiência de todas as instalações: de aplicações industriais e navais, até instalações de geradores tradicionais e a base de fontes renováveis, edificações, centrais de processamento de dados e shopping centers. Proteção confiável e gestão competente dos sistemas.

Gerenciador de Energia

A exclusiva função do Gerenciador de Energia disponível nos novos disjuntores SACE Emax 2, monitora a energia gerenciada pelo disjuntor, mantendo-a abaixo do limite estabelecido pelo usuário. Como resultado deste consumo mais eficiente, é possível limitar o pico da potência consumida, o que permite economizar nos custos de energia.

O Gerenciador de Energia patenteado pela ABB, desconecta instalações, tais como as estações de recarga para carros elétricos, durante os horários nos quais é necessário respeitar os limites de consumo e as reconecta novamente, tão logo isso seja apropriado. Ela ainda, aciona automaticamente as fontes de alimentação auxiliares, tais como conjuntos geradores, quando necessário. Não é necessário um sistema de monitoramento: basta configurar o limite de carga necessário no Emax 2, que poderá controlar qualquer disjuntor a jusante, mesmo que este não esteja equipado com função de medição. Nas instalações já equipadas com sistemas de gestão de energia é possível, ainda, alterar remotamente o limite de carga.

Ekip Touch

Os disjuntores SACE Emax 2 vêm equipados com uma nova geração de relés de proteção fáceis de ler e programar. Os relés Ekip Touch medem precisamente energia e potência e gravam os alarmes, eventos e medidas mais recentes, para evitar falhas na instalação e atuar com eficiência, quando necessário.

Network Analyzer

Também está disponível, sob encomenda, a função Network Analyzer, que controla a qualidade da energia absorvida em tempo real e com precisão extrema.

Além disso, as inovadoras unidades de disparo Ekip Touch e Hi Touch, em suas respectivas versões G, incluem todas as funções dos equipamentos de manobra para proteção de geradores, oferecendo uma solução de controle segura e já pronta para uso.

Não há necessidade de inspeções, cabeamento ou dispositivos externos.

emax2_connectivity_02
Select region / language