Extensões, upgrade e retrofits

Mantenha-se em dia com as soluções em upgrade e retrofit mais recentes para garantir disponibilidade de vida útil e produtividade

No momento da inicialização da planta, a instalação de manobras em baixa tensão é entregue instalada e comissionada, conforme as especificações. Conforme o tempo passa, o cliente pode optar por otimizar a operação da planta estendendo ou alterando o local, com motores e cargas adicionais. Produtos podem sofrer desgaste com a operação e equipamentos de manobra podem chegar ao fim de seu ciclo de vida. Extensões, upgrades e retofits são as soluções oferecidas pelos serviços para sistemas de baixa tensão da ABB para garantir a operação contínua, a extensão do ciclo de vida e a disponibilidade do sistema elétrico.

Os serviços ABB para sistemas em baixa tensão garantem o sucesso total dos upgrades, retrofit e extensões em estreita cooperação com o cliente, proporcionando os seguintes benefícios:

  • Evitar obsolescência, proporcionando a tecnologia mais recente, que receberá apoio por muito tempo;
  • Reduzir os custos, em comparação com os necessários, para instalar painéis de manobra totalmente novos;
  • Maior produtividade e disponibilidade dos ativos;
  • Disponibilidade contínua;
  • Extensão da vida útil. 

Siga o link para saber mais sobre o upgrade INSUM 1

Extensão
Upgrade
Retrofits

Aumente facilmente o tamanho de sua planta e seu sistema elétrico


É possível proceder a extensões de seus equipamentos de manobra para aumentar o tamanho da planta, bem como acrescentar novos motores e cargas aos conjuntos já existentes, de equipamentos de manobra MNS. Isso pode se dever a:  

  • Mudança no tamanho da carga, com unidades funcionais maiores ou menores,
  • Parametrização e configuração dos dispositivos de proteção,
  • Acréscimo de cargas e motores,
  • Extensão dos conjuntos de equipamentos de manobra com cubículos adicionais.

Os equipamentos de manobra MNS e MNS iS suportam expansão, proporcionando uma forma simples de expandir e alterar os equipamentos de manobra com o exclusivo design flexível MNS, com escalabilidade intrínseca e facilidade de conversão dos compartimentos. O acréscimo direto de cubículos aos conjuntos preexistentes é possível, com integração perfeita. Extensões são projetadas com o auxílio de nossa ferramenta padrão de engenharia, o que garante a retro compatibilidade com o sistema original.

Upgrade dos seus sistemas inteligentes


As centrais de controle de motores e equipamentos de manobra em baixa tensão da ABB, vem sendo entregues aos clientes já há muitos anos. Introduzimos continuamente novas gerações de componentes elétricos e softwares que ajudam a aumentar a eficiência operacional e estender a vida útil de suas soluções em equipamentos de manobra. A ABB oferece estratégias de upgrade de baixo risco para sua linha de produtos usados em equipamentos de manobra MNS e MNS iS, para garantir máximo retorno dos investimentos.  

Upgrade das unidades funcionais

Unidades funcionais de equipamentos de manobra MNS das gerações mais antigas podem passar por upgrade com os produtos e componentes elétricos mais recentes. Dispositivos convencionais de partida de motores podem ser atualizados com soluções inteligentes, usando linhas de produtos ABB tais como o UMC100. 

Upgrade dos sistemas dos INSUM 1

O sistema inteligente de proteção e controle de motores INSUM 1 da ABB já está no mercado há mais de 15 anos. Soluções de upgrade do sistema estão disponíveis para garantir que os sistemas de equipamentos de manobra continuem a operar com as soluções de proteção de motores e tecnologias mais recentes, que melhoram inclusive o sistema de equipamentos de manobra.
 
Siga o link para saber mais sobre o Upgrade INSUM 1

Os serviços ABB para sistemas de baixa tensão dão apoio aos nossos clientes com: 

  • Informações detalhadas e upgrade sobre as tecnologias ABB mais recentes;
  • Upgrade dos componentes obsoletos com a tecnologia ABB mais recente;
  • Renovação de sistemas e componentes, mantendo todas as funcionalidades, por exemplo, upgrade do controlador de motores;
  • Reuso e reforma de componentes existentes, quando possível.

Mantenha-se em dia com as tecnologias mais recentes


Troque seus disjuntores antigos pela tecnologia mais recente em disjuntores ABB. Uma unidade com as mesmas características do disjuntor existente pode frequentemente, ser equipada em uma estrutura de mesmo tamanho, oferecendo novas funcionalidades.


Em relação à linha de produtos ABB em disjuntores de baixa tensão e suas opções de retrofit use o link a seguir para saber mais detalhes sobre as possibilidades em Upgrade and Retrofit de disjuntores.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Carregando documentos