Técnicas de seletividade

As diferentes técnicas de seletividade, também do ponto de vista operacional

A seletividade (discriminação) é obtida pelos dispositivos automáticos de proteção quando uma falha é mitigada pelo dispositivo de proteção instalado imediatamente a jusante da mesma, enquanto todos os demais dispositivos de proteção permanecem não afetados.

Duas áreas podem ser definidas dependendo das faixas de corrente e curvas de disparo dos disjuntores:

Selectivity_Techniques_01big
In < I < 8÷10 x In
Zona de sobrecarga

Na qual a proteção térmica das unidades de disparo termomagnéticas e a proteção L das unidades de disparo eletrônicas são normalmente instadas a disparar.

Selectivity_Techniques_02_big
I ≥ 8÷10 x In
Zona de curto

Na qual a proteção magnética das unidades de disparo termomagnéticas e as proteções S, D e I das unidades de disparo de estado sólido são normalmente instadas a disparar.

 Diferentes técnicas de seletividade são associadas a essas duas zonas.

Saiba mais sobre

Select region / language