Seletividade em baixa/média tensão

Para executar o estudo de seletividade entre disjuntores de baixa e média tensão é preciso, primeiro, traçar o gráfico logarítmico dos dados abaixo (em relação à mesma tensão de referência).

1. Transformador:

  • Curva de conexão (surto de energização);
  • Corrente nominal;
  • Corrente de curto nos barramentos BT;
  • Capacidade de curto suportável do transformador.

2. Concessionária de distribuição:

  • Limites de corrente máxima e tempo configuráveis para as proteções necessárias.

Nesse ponto é preciso traçar a curva de disparo do disjuntor de baixa tensão à rede de modo que:

  • Se verifique a proteção do transformador contra sobrecargas (limiar I1 da função de proteção L próximo à corrente nominal do transformador);
  • Seja seletivo em relação aos outros disjuntores de baixa tensão no lado da carga.

Uma vez definida a proteção pelo lado BT, a curva do disjuntor de MT será traçada de modo que:

  • Este proteja o transformador contra sobrecargas (em geral essa proteção é garantida pelo disjuntor de BT);
  • Fique acima das curvas de surto de energização do transformador;
  • Fique abaixo do ponto representativo de capacidade térmica (essa proteção pode ser proporcionada pelo disjuntor de BT, mas qualquer curto entre o disjuntor de BT e os terminais do transformador ficará sem proteção);
  • Fique abaixo dos limites estabelecidos pela concessionária de distribuição.

(*) O uso de equipamento termométrico permite melhorar a proteção do transformador contra sobrecargas.

Como obter seletividade entre dispositivos de MT e BT

Antes de enfrentar a questão da seletividade entre disjuntores de MT e BT é preciso esclarecer as funções desses disjuntores.

 A proteção do lado da alimentação do transformador em MT deve:

  • Proteger o transformador contra curtos;
  • Proteger o transformador contra falhas no lado da alimentação no disjuntor BT à rede (na falta de proteção dedicada);
  • Não interferir quando o transformador for alimentado por tensão (corrente de surto da partida);
  • Ser configurado de forma a atender os limites impostos pela concessionária de distribuição;
  • Ser configurado de forma a ser seletivo com as proteções pelo lado da alimentação (quando necessário).

A proteção BT pelo lado da carga do transformador deve:

  • Proteger o transformador contra curtos e sobrecargas; (*)
  • Ser configurado de forma a ser seletivo para com as proteções pelo lado da carga.

Exemplo

Saiba mais sobre