ABB为豪华购物中心打造智能化低压配电网络

ABB 以全套低压产品解决方案帮助曼谷新建的 EmQuartier 购物中心削减 60% 的工程成本,并缩短 35% 的项目交期。

2016 年 3 月 11 日,苏黎世 – 全球领先的电力和自动化集团 ABB 为曼谷前沿的 EmQuartier 购物中心打造低压智能配电网络。该项目是 ABB Emax 2 断路器和 Ekip 控制连接功能用于电网远程监控的零售项目。

ABB 的全套低压解决方案集成了 SCADA 功能,将项目交付时间缩短了 35%,并削减了 60% 左右工程成本。

ABB 保护连接产品业务单元的总经理 Giampiero Frisio 说:“为 EmQuartier 制定的解决方案证明了为什么 ABB 是低压输配电技术的领导者。建筑运营商所需要的解决方案,是更为简便的电能管理,而且能降低总运营成本。ABB 的整体解决方案恰好可以使整个项目流程的各方面得以简化。例如可以为盘柜厂和系统集成商节省时间和金钱,同时使终端用户的运营管理更简单便捷、安全可靠、高效节能。通过探索推出更加集成、直观和广域连通的低压解决方案,ABB 将电力和生产力提升到了新高度。”

EmQuartier 是一座占地 250,000 m2 的豪华购物和娱乐中心。它是 Mall Group 集团斥资数十亿泰铢改造曼谷商业区项目的核心部分。ABB 与当地盘柜厂 PMK 集团联手负责为该购物中心打造低压配电网络。ABB Emax 2断路器内部集成的传感器、连接件配合 Ekip View 监控软件可以远程监视、管理和控制购物中心的低压配电网络。

低压配电网络的各个节点连接在一起,从电能消耗到趋势分析和测试,一切均可以实现远程管理。Emax 2 空气断路器还配有直观的触摸屏用户操作界面,可支持 10 种语言(包括泰语),网络监管更加简便。

PMK 集团的首席营销官 Chanapatt Pattaramaetakul 说:“ EmQuartier 是曼谷经济发展的一个里程碑,也是低压网络发展创新和高质量水平的重要标志。从一开始便与 ABB 紧密合作使 PMK 在极短的时间内便为客户提供了更智能的解决方案。”

为 EmQuartier 制定的解决方案采用的是能够监视、管理和限制功耗的 Emax 2 空气断路器。Emax 2 先进的连通性使其能够集成到更广域的自动化系统,设备管理人员可以快速接收提示信息并通过操作面板远程通讯。ABB 的 Ekip View 监视软件可以将超过 100 台 Emax 2 空气断路器与系统内所有塑壳断路器和其他设备相连接,如微型断路器、仪器仪表及购物中心的中央监视系统等。

DSCF1512re_500

ABB 正与全球的盘柜厂和系统集成商合作打造更加智能化的低压电网,让现场管理更高效、更具成本效益。该系统可以在一个地点单独使用,也可以在多个地点使用并在中央位置进行监视。在一个地点集中采集各个设备的详细数据,使操作人员可以将不同设备在不同或相似时间段的数据进行对比。此外该系统还可以监视触头磨损情况、预期寿命、报警或断路器位置,并将监测情况发送到操作维护人员的移动设备,从而保证操作维护人员能够及时介入维护。

ABB (www.abb.com) 是电力和自动化技术的全球领导者,始终致力于帮助电力、工业、交通运输和建筑基础设施等行业的用户提高生产力,同时降低对环境的不良影响。ABB集团大约在全球100个国家设有分支机构,员工约有13.5万名。


下载PDF版新闻。
IMG_3206edited_700
“EmQuartier 是曼谷经济发展的一个里程碑,也是低压网络发展创新和高质量水平的重要标志。从一开始便与 ABB 紧密合作使 PMK 在极短的时间内便为客户提供了更智能的解决方案。” PMK 集团的首席营销官 Chanapatt Pattaramaetakul 这样说。

了解更多

Select region / language