TVOC-2 弧光监测器

助力 SSAB 公司提高精轧机电机的安全性,降低成本


客户简介
SSAB 是一家高度专业的全球化钢铁公司,主要开发生产优质钢铁并提供相关服务,始终致力于提高产品性能和可持续性。该公司是高强度钢、淬火钢、回火钢、带钢、钢板和钢管产品制造商,并且可以提供制造方案。它在瑞典、芬兰和美国均设有工厂,年钢铁产量可达 880 万吨。

挑战
SSAB 在瑞典博伦厄的工厂装配了精轧机组,用于执行钢卷生产的最后一道工序。精轧机的电机于1981/1982年安装并投产,但数年来却屡受电弧故障的困扰,这已造成不同程度的损坏。

电弧是指因为电气设备故障拉弧而产生光和热的现象。这是一种非常严重而且具有破坏性的事故,也是电气系统中最为严重的故障之一。电弧的温度可达 20,000°,爆炸时产生的能量和冲击力可以造成严重的伤亡损坏。

对于此类电弧事故,常规的短路保护措施反应速度太慢,无法进行有效保护。

ABB 解决方案
为减少电弧的影响,多年来人们已经进行了大量工作。ABB便有一种有效的弧光保护产品,即 TVOC 弧光监测器。该产品已引领市场数十年。

Hot strip mill


为降低电弧风险,1992 年,ABB 为 SSAB 博伦厄工厂的设备安装了弧光监测系统,并采取了其他一些可以减少电弧频率的措施,例如重新设计转子、升级火灾报警装置等。这些综合保护措施显著降低了电弧损坏,大大提高了运行可靠性,降低了维护成本。在这种特殊的电动机保护应用中,使用了超过 90 套弧光监测器对工厂配电柜进行保护。

自安装后的 14 年来,已有数次经历证明弧光监测系统物超所值。对于弧光监测系统,在精轧机电机中应用与往常有所不同。但该系统很好地展示了自己的灵活性和在节约成本、减少宕机时间、提高安全性方面的巨大潜能。

SSAB 的策略技术协调员 Jan Bjork 先生在弧光监测系统的应用方面具有多年经验。他说“自安装弧光监测系统以后,SSAB 节省了相当可观的一笔资金:与电弧事故相关的任何一次宕机,时间都缩短了 10-12 个小时。在这种应用环境中,通常平均每年会发生 6 次电弧事故,每次事故每小时会产生五位数的美元成本。 ”

 

TVOC-2-product_sitefinity

欲了解更多信息,请咨询:

Andreas von-Lako : andreas.von-lako@se.abb.com.

9AAC171195

了解更多

Select region / language