ABB凭借PSTX系列软起动器让电动机起动方案迈上了新台阶

ABB的PSTX软起动器可以帮助减少对电动机的损坏

2015-08-14

ABB最新推出了一种先进的紧凑型电动机起动方案,它具备一些过去只有变速传动装置才具有的特性。

目前ABB推出的PSTX软起动器,产品系列从PSTX30…PSTX370到更大规格的PSTX470…PSTX1250,一应俱全。

“在系统安全控制方面,集成的电动机制动功能可以使操作圆锯或风扇等的电动机快速停止。由于电动机每转动一秒都影响重大,因此降低电动机停止时间可以挽救生命。”ABB控制产品业务单元的全球产品经理Pietro Esposto说,“而且,PSTX还可以显著提高工作效率和过程安全性,尤其对于惯性很大的负载。”

能够确保电动机的可靠性是PSTX系列的主要优势之一。由于可以降低电动机起动时60%的涌流,因此可以大大降低对电动机的机械应力,从而降低维护和维修成本。要让电动机远离过载和网络异常危害,我们有10多种保护方案可选。

凭借转矩控制、水泵清洗、低速点动以及多种其他功能,PSTX让电动机起动方案迈上了一个新台阶。例如,转矩控制功能可以通过平稳起动、停止水泵提高生产率,同时还能避免水锤效应。电动机加热功能可以防止起动温度过低,确保电动机能随时起动。

为便于PSTX软起动器选型,ABB提供了在线版和桌面版版选型工具。通过定义您的应用和电动机参数,您可以选择出最佳的软起动器。

更多信息,点击这里

 

了解更多

Select region / language