以创新技术冷静处理热门话题

气候变化已成为全世界多数国家所共同关注的核心问题。随着上世纪末全球气温升高+2.7℃以上,人类必须采取更多措施才能避免与天气相关的灾害继续增加。


本周在巴黎的COP21峰会(第21届联合国气候变化大会)上,人们所探讨的降低二氧化碳排放的积极措施,被许多国家都视为对国家经济发展的威胁。但随着气候变化大会在有史以来“最热的五年”临近尾声时的召开,各国人民以“全球公民”的身份去行动已势在必行。

在饱受洪涝灾害的地区,让人们脱贫致富被视为保护他们不受气候变化影响的最有效方式。但非常讽刺的是,从新型国家发展成发达国家的逐步发展过程反而加剧了气候问题的恶化。

在1992年的里约地球峰会上,只有3个新兴经济体位于温室气体排放国前12名,但现在这个数字已经上升到了7个。

低排放的舒适建筑

随着人们对优质居住环境和安全舒适办公环境的需求不断增加,二氧化碳排放的增加似乎已无法避免。即使在发达国家和地区也不例外,例如在欧盟和美国,商业和住宅建筑约占主要用电量的40%。
然而二氧化碳排放的增加并非真的难以避免。采用能降低用电量的安装技术便可以节约电能,甚至还能够提高设备性能,从而降低二氧化碳排放。

在建筑中,电能主要用于驱动暖气、空调和其他电气设备。在发展最为快速的商业建筑中,数据中心每平米的用电量是其他类型建筑的30倍,约占总能耗的3%。

在该领域,如果采用智能建筑控制解决方案来根据需求精确管理温度、照明和电气设备,具有巨大好处。德国电气行业协会(ZVEI)研究发现,如果使用智能建筑控制系统,则所有类型建筑中照明系统的能耗和成本可以降低多达80%。

必须采取更多措施才能避免与天气相关的灾害继续增加。

投资回报


通常智能建筑控制系统可以降低约50%的能耗,而要收回该系统的投资成本仅需1-5年。例如,可以将ABB的新型Emax 2低压空气断路器用作智能电能管理器,来保护电气回路并根据需求降低能耗。这种方案可以避免对电能的大量浪费。仅电能管理器在全球预计就可以节约电能580万兆瓦时(MWh),这相当于欧盟140万家庭的年用电量。

建筑电能管理系统将照明、暖气、通风、空调、窗帘、安防和场景控制等功能与电能测量程序集成在一起,可以提高系统性能,将能效提高30%。澳大利亚的维多利亚国家图书馆采用ABB变频器控制室内环境。这座占地2公顷、具有150年历史的古老建筑可以节约30-60%的电能,具体取决于应用情况。采用ABB变频器后,该建筑每年的总用电量减少了1800MWh,大约可以节约16万美元。投资仅仅13个月后便收回了成本。
澳大利亚的维多利亚国家图书馆的空调系统安装的是ABB变频器,每年可以节约电能1800 MWh,安装13个月后便收回了成本。

数据中心应用


数据中心每天生成2.5万兆(2.5 x 1030) 字节的数据,并且这一数字还在不断增加。因此可靠的电源供应和高效的电能管理系统在数据中心市场中变得前所未有的重要。ABB提供的电气系统和专业知识能够帮助数据中心开发商以最可靠的方式最大限度降低成本。美国一家大型保险公司准备使用ABB的Decathlon®数据中心信息管理(DCIM)系统来优化对数据中心的管理。该数据中心在未来4年仅使用20多兆瓦电能。Facebook在为自己首个位于美国本土之外的瑞典数据中心(欧洲最大的)甄选并网设备时,也选择了ABB作为合作伙伴,由ABB提供两个中高压空气绝缘变电站。

符合我们“创造美好世界”的目标


预计将有50000人参加巴黎的COP21会议,包括25000个来自政府、非政府组织、联合国机构和社会团体的官方代表。这将是ABB同与会人员探讨如何在不破坏地球环境的情况下促进经济发展的良好场合。

*www.iea.org/aboutus/faqs/energyefficiency/

了解更多

Select region / language