ABB新型直流开关树立光伏发电设备应用新标杆

Solar-dcmew

突破性双磁吹断路技术确保高性能,打造紧凑型高效开关

2014年11月5日,芬兰瓦萨讯 — 全球领先的电力和自动化技术集团ABB发布新型直流隔离开关,极大扩展了旗下OTDC隔离开关产品系列,最大额定电流达到了1,500A:除适用于1000V直流电压应用的双断点隔离开关外,还包括可满足1500V DC、多回路开关、800A以上组合负载等特殊设备要求的新型解决方案。

2011年ABB推出了适用于直流应用的OTDC隔离开关,如今已经是一个“大家族”了,能够为用户提供更加丰富的功能。OTDC最新直流开关是为满足光伏发电行业不断变化的应用要求而专门研发的,同时也具备OTDC系列所有产品的核心功能。

“凭借高质量,OTDC开关能够为我们的用户提供更加出色的灵活性和可靠性,”ABB开关类产品主管Niko Railo说,“例如在直流应用中,能够安全关断所有水平的电流的可靠断路器通常都体积硕大,且常常会提高安装复杂性。OTDC隔离开关则通过创新的双磁吹断路技术很好地解决了这些难题。”

与市场上的其他产品相比,ABB OTDC隔离开关采用了突破性的双磁吹断路灭弧技术,可以简单、安全地关断超过 100 A 的大电流,实现高达50% 的空间节约,以及可观的能源和接线成本节约。新型OTDC隔离开关也继承了这一“优良传统”。

一个开关,多种优势
在传统的多电路应用中,用户必须为每个电路单独配备一个开关。现在,一个OTDC隔离开关就可以同时控制两个或三个电路。

紧凑的高性能解决方案
某些特殊应用的大型主逆变器电流大于OTDC开关标称电流,但借助于ABB的特殊连接套件,OTDC新型开关的额定电流最高可达到1500 A (IEC)和800 A,同时与市场上同类产品相比还可节约37%的空间。

面向未来
目前许多系统的电压高达 1000 V DC,而光伏发电应用的电压则有继续升高的趋势。对此,ABB推出了适用于1500 V DC @315 to 500 A (IEC) 和 250 to 400 A (UL)的OTDC开关。

16 至 32 A 的OTDC,还符合UL508I标准,具有出色的热性能,即使在60°C (140°F)以上的应用中也无需降额,这使之成为炎热气候环境下应用的理想解决方案,性能可靠,且能够有效节约能源。

ABB (www.abb.com) 是全球领先的电力和自动化技术集团,致力于为公用事业和工业客户提供高质量产品和解决方案,帮助客户提高应用性能同时降低环境影响。ABB集团旗下公司遍布全球100多个国家,拥有约14500员工。

 

DC switch-disconnectors_preview

了解更多

Select region / language