Smissline TP:三步搞定防触电终端配电系统


日期:2016年10月10日,作者:Florian Krackhecke

小身材,大本领


SMISSLINE TP是一款允许带电安全插拔设备的可插拔终端配电母排系统,无需额外安装人身保护装置。它开启了安装操作灵活性的新纪元。

Step 1: 第1步: 安装可插拔基座

Fig1

基座两端封盖(ZLS920)。

 

第2步:安装元器件(安全设备和电源)

按任意顺序装配电源模块和安全设备,极性可混合。将上部以 30°角插入到触头部分,然后将下部按压到导轨上。

第3步:进线和出线

Fig-6

将设备安装到可插拔基座上后必须接线。电源模块或安全设备的电源连接到进线侧。

Fig-7

安全和开关设备连接到出线侧。

Fig-8

大功告成

Smissline TP 是一种简单快速的防触电终端配电母排系统。如果忘记了安装某个断路器,现在需要重新安装或需要升级,即使在运行中处理也完全没有问题。只需卡装设备、连接出线然后开启设备即可,整个过程无需切断整个系统的电源!

优势汇总,请参见信息图《母排背后的奥秘 - 配电安全(英文)》。
Select region / language