想知道ABB接线端子放在洗衣机内结果如何吗?

日期:2016年1月25日,作者:Vincent Menager

请观看最新制作的ABB SNK接线端子发烧友系列视频,然后便可以从中找到答案。

就如同petrol head是酷爱汽车的汽车发烧友,blockhead则是热衷于接线端子的端子发烧友。

他/她们总爱探索最快捷、牢固的接线方式来连接回路。因此我们制作了一系列视频来列举介绍使用ABB SNK接线端子的好处。与传统接线端子相比,ABB直插式弹簧接线端子可以使接线时间缩短一半,而且坚固耐用,可用于最恶劣的环境条件。你可以不相信我的话,那就请观看视频亲自见证吧。如果你现在还不是端子发烧友,很快就会成为其中一员!

ABB SNK接线端子视频 - 第一集

在严酷条件下也能确保安全可靠
SNK系列尤其适用于环境条件恶劣的应用场合,例如水下、开关柜、电梯或轨道。该系列产品已通过最严酷的振动、冲击和温度实验。

特性:
  • 耐腐蚀性高(>1000 h)
  • 符合IEC61373振动和冲击测试标准

SNK接线端子挑战视频 - 第二集

提高安装效率
SNK系列直插式弹簧接线端子以直接插入模式连接,可以缩短50%的接线时间。 借助我们的卡装无螺钉接地端子、终端固定器、电流隔板和短路条等附件,还可以节省更多安装时间。

特性:
  • 提高50%接线速度
  • 将硬线和预制软线直接插入,一步完成
  • 采用弹簧连接技术,可减少工作量和导线准备时间

请做好观看SNK挑战视频第三集并为之疯狂的准备!

了解更多

SNK系列
连接装置
Select region / language