如何使用?

采用简单的集成式架构,提供拓展性服务,并时刻保持更新。

ABB AbilityEDCS可以将装配了即插即用式的低压配电柜快速连接到云端:

  • 空气断路器
  • 塑壳断路器
  • 微型断路器
  • 测量仪表
  • 开关及熔断器类产品
  • 弧光监测器
  • 软起动器

作为 ABB Ability 数字化战略的一部分,EDCS 低压配电云平台帮助客户随时随地知晓电气设备运行状况,实现远程监控、优化与控制;采用智能化元器件即插即用的集成化架构,简化安装和调试,帮助客户以高效的方式实现电能云管理,提升项目价值。该云架构由 ABB 与微软公司联合开发,确保其安全。

嵌入式方案
外挂式方案

采用 Ekip Com Hub 模块的嵌入式方案

Emax 2 空气断路器先进的测量功能和出色的连接特性开拓了创新的新方向。

Emax 2 装配全新的 Ekip Com Hub 模块后,可以将整个配电柜连接至云端。只需将Ekip Com Hub通讯模块插入到 Emax 2本体上,并连接到互联网。然后,通过配置了以下任意一种通讯模块的Emax 2断路器,Ekip Com Hub 便可收集其他设备的数据并上传。

  • Ekip Com Modbus RS-485
  • Ekip Com Modbus TCP
  • Ekip Link

使用 Ekip Connect 软件,仅需数分钟便可以根据安装向导和自助配置连接完成调试。

采用 Ekip E-Hub 模块的外挂式方案

使用 Ekip E-Hub 模块可以扩展ABB Ability EDCS 的应用范围,并改装升级使用 ABB 早期型号保护产品及测量仪表的低压系统。
Ekip E-Hub 模块可安装在DIN导轨上,用于采集整个系统的数据。使用 Ekip Connect 软件可以快速设置连接,调试工作简单快速。

无论采用嵌入式方案还是外挂式方案,ABB Ability EDCS都可以自动扫描系统设备,在短短数分钟内便可以根据向导启动云服务。此外,还可以连接各种传感器,通过模拟和数字 I/O 接口监测环境参数(温度、水、气体)。也可选择 WiFi 或 GPRS 模块实现无线连接。

了解更多

一览
系统架构
Select region / language