低压产品及系统 / Emax 2 / 节能增效,可靠控制

节能增效,可靠控制

仅耗所需,节能增效

Emax 2系列空气断路器的框架电流高达6300A,可以有效提高所有电气系统的能效。适用范围自工业和海上应用场合,至传统和可再生能源发电系统、建筑、数据中心及购物中心,不失为对电气系统进行可靠保护和有效管理的产品。

电能控制

新型Emax 2断路器具备电能控制功能,可以对其管理的电能进行监视,使其保持在用户设定的阈值之下。借助这一有效功能,能耗峰值可以得到有效限制,从而节省电费开支。

ABB获得技术专利的“电能控制”功能,可以在电气系统接近能耗极限时,将优先级较低的电气设备(如电动汽车充电桩)分断;当恢复到适当值时,再将其接通。如有需要,它可以自动启动辅助电源,如发电机组。所需负载极限直接在Emax 2上设置即可,由其控制所有下级断路器(即使不具备测量功能),无需额外的监视系统。对于已配备电能管理系统的电气系统,负载极限也可以远程修改。

Ekip Touch

Emax 2断路器配有新一代保护脱扣器,易于编程和读取。Ekip Touch脱扣器可以精确测量功率和电能,保存最近的报警和异常事件以及测量值,从而预防电气系统故障,或必要时有效脱扣。

电网分析

如有需要,也可提供电网分析功能。它可以精确地实时监控所消耗电能的质量。

此外,创新性的Ekip Touch和Ekip Hi Touch脱扣器(G保护)包含发电机保护所需的所有功能。
此安全控制方案随时可用,无需外部监视装置,无需接线。

emax2_connectivity_02
Select region / language