对于运动场所, TruONE® 创新者的致胜法则

ABB_LETZIGRUND_KEY_4056_ret_reduced_550_cropped
自动转换开关助力体育场馆正常运行

持续运行
没有闪烁的指示灯和停机。TruONE提供了电源快速切换,确保供电连续性。

安全与保护

在ATS本体上安装人机界面后,即使是在带载情况下,TruONE也能够确保安全的应急手动操作,不需要打开柜门。可以把人机界面从本体上拆卸下来安装在门上,为盘柜厂设计人员提供更多的灵活性。更为重要的是,不论采取哪种人机界面安装方法,都不需要给柜门连接危险的带电电缆。因此,减少了因设备故障造成的操作人员伤害风险。



查看TruONE如何进行紧急手动操作,以立即恢复电源: 视频链接

数据与连接
TruONE® 具有通过 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案实现基于云的连接。ABB ABILITY 简化了TruONE® 与其它 ABB 设备的协同工作和使用,确保使用同一个用户界面和软件环境。提供具有先进性能、支持七种通讯协议的模块化连接,确保安装便利以及当下和将来的可连接性。

了解更多有关ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案
Picture1

产品及文档一览

Select region / language