特征

1183x353_Header_App

一开始就带来舒适的感觉。从试运行开始,它会成为您日后生活的一部分。有了ABB-free@home®,家里家外的各种应用都可组合起来。

照明控制


您的个人环境提供适当亮度的照明。有了ABB-free@home®,您可按照常规方式打开和调暗灯光,也可调用预先设定的调光值和照明场景。您也可根据运动探测单独或分组控制灯光。通过集成飞利浦Hue LED,您也可通过同一系统控制RGB LED,并将灯光控制提升到一个新的水平。

 

Light-control-fath21

 

遮阳帘控制


如果您愿意,遮阳帘可自动照顾您。有了ABB-free@home®,您可单独或分组控制百叶窗、遮阳帘和窗帘。它还具有窗口监视功能,并允许根据天气条件进行遮阳控制。有了ABB-free@home®,遮阳帘控制可以很方便地根据外部因素(如天气)自动控制或者固定的时间表控制。
blind-control-fath21

 

温度控制 

设置极度的舒适温度。有了ABB-free@home®,可根据日常事务完全自动控制室温,并实现节能。例如:可在窗户打开或者家里没有人的时候关掉或调整供暖。

heating-cooling-fath21

 

楼宇对讲系统

它可向客人表示欢迎。ABB-free@home® 可通过同一个触摸屏ABB-free@homeTouch轻松集成到ABB-Welcome内。这样一来,一台显示器可作为建筑物所有功能(包括楼宇对讲系统)的集中操作点。另外,它允许您配置可在来客到达时启动的“欢迎场景”。

door-communication-fath21

 

安全

保护您的安全是我们的首要任务。有了ABB-free@home®,在您离开家时,可启动在场模拟,避免被盗。如果这还不够,您可检查某些楼宇功能的状态,例如:是否发现有移动或者门或窗户是否打开。在这种情况下,ABB-free@home® 甚至可向您发送推送通知,以便您报警。如果当您在家时听到地下室里有一些陌生的声音,应急开关会打开家里的灯。

safety-fath21

 

附加功能

场景控制

有了ABB-free@home®,可为孩子营造或改变玩耍环境。APP中的智能辅助功能有助于将所需的功能组合在一起。单击开关、ABB-free@homeTouch、智能手机或平板电脑上的按钮,就可调出一个完整的场景。这样一来,就可在几秒钟之内完成居室改造,以便迎接客人或为使客人度过一个轻松愉快的夜晚。

1183x353_Header_Szene_EN

通过myBuildings门户实现的远程控制

remote-control-1

您可在任何地方对您的家实施远程控制,这为您带来很多方便,例如:您可以为家人或朋友开门,能够检查灯、窗户和遮阳帘的状态,或者在下班时打开家里的暖气,使您一进家门就能感受到家的温暖。MyBuildings门户使远程访问和控制变得前所未有的简单。它只是将free@ home系统与智能手机、平板电脑或计算机连接起来,而您只需要有网络连接即可。ABB-free@home® 系统及设备通过TLS及端到端加密保护。这样一来,在通过网络交换数据时就无需担心。


语音控制


voice-control-1家居控制变得如此简单。ABB-free@home® 可通过语音指令轻松控制,很简单,无需学习特殊命令,也无需费力的配置。用户可直观地与系统交互,就如同他或她正在与另一个人说话一样。系统理解“把所有灯打开!”等命令,甚至还会回答说:“好的,所有灯已经打开。”它也会响应用户的问题,例如“灯还亮着吗?”按下ABB-free@home® 应用程序用户界面上的麦克风按钮,即可启动语音控制。(目前还不支持中文语音控制)

集成第三方产品和服务


Sonos speaker ABB-free@home® 允许集成第三方产品及服务。范围在稳步扩大。很快,ABB-free@home® 就可支持Sonos无线家居和音响系统集成以及亚马逊基于云的语音服务Alexa。这样一来,ABB-free@home® 用户可通过发出语音命令来控制家居功能,包括开灯/关灯、遮阳帘和供暖,无需使用智能手机。另外,由于集成了Sonos,现在可将音乐无缝集成到场景中,并通过传感器、触感控制板和ABB-free@home® 应用程序进行控制。


地理防护


Geofancing地理防护功能使得在进入或离开时启动家居功能成为可能。您可在离家时关闭所有场景或者在下班时立即打开暖气,这样,您一进家门就能够感受到家的温暖。

逻辑功能


logic-functionsl-1使用“如果....那么”逻辑,“操作”菜单允许不同过程的智能组合。如果风太大,所有遮阳帘将打开,以免损坏。如果运动探测器启动,而此时没有人在家,请向我的手机发送通知。这就是您的家居思维。


在场模拟


presence-simulation-1感觉好极了。ABB-free@home®的在场模拟每周记录一次设备顺序。这意味着无论您是否在场,其反应都可以完全相同。您可以在任何地方激活和更改该功能,无论您是在出差、度假还是逛街。通过智能手机上的应用程序,可以在世界任何地方对您的家实施远程控制和安全检查。

 

了解更多内容

Select region / language