MService为客户提供现场状态监测

以实时信息为客户维护规划提供支持

MService为MNS iS开关柜提供了完整的现场状态监测功能,采集现场实时数据,执行评估算法,保证用户基于实时信息进行维护规划。MNS iS是ABB的集成化智能低压开关柜解决方案,如今已广泛应用于几乎所有的行业。MService现场状态监测解决方案在开关柜设计阶段就可以集成到开关柜中,也适用于已安装的开关柜,使我们的服务团队能够根据客户需求进行定期或连续监测。

MService还提供了额外功能,分析故障,降低平均维修时间。

维护面板

  • 为MNS iS开关柜的每个功能单元都提供一个独立页面
  • 通过一个线形图显示所有部件的状态
  • 提供测量值、状态和维护等信息
  • 易于操作的导航功能,便于研究状态和分析故障

Maintenance Faceplate

记录日志,实现有效分析 

  • 在线显示运行趋势,连续评估MNS iS开关柜性能
  • 显示诊断趋势,分析故障原因
  • 历史数据日志,用于性能改善分析
  • 识别未利用的资产,分析低性能资产
  • 用户自定义趋势展示

Trend Logging for Powerful Analysis

通过“知识库”为用户提供指导
  • “知识库”可以协助维护人员查找故障原因,并提供操作建议
  • 管理警报和事件(不同严重程度),指示操作人员采取相应行动

    User Guidance through Knowledge Base

维护报告   

  • 按日、周或月提供维护报告,显示开光柜的当前状态以及未来所需维护操作

Maintenance Reports


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents