预见性维护

正确维护,实现高生产效率

正确维护可以降低故障和/或停机风险,延长开关柜使用寿命,从而降低整体运营成本。ABB低压系统服务的目标是确保客户低压开关柜实现高性能和高可用性,进而实现高生产效率。

目前,标准维护(例如故障维护和突发性维护)主要在设备发生意外后进行,会对生产和设备可用性带来负面影响,因此将产生非常高昂的损失。此外,预防性或定期维护通常以年为基础,在预定的停机时间内进行,也会带来一定的维护成本。

通过评估ABB智能开关柜系统信息并利用现有设备监测和控制系统,ABB可以为客户设备提供预见性维护服务。

ABB低压系统服务可以:

  • 根据当前设备状态制定易于规划的维护预算
  • 使用正品原装ABB零件,保证可用性
  • 确保连续高安全性、高可用性和高可靠性
  • 在开关柜生命周期内实现较佳性能
presentation
Loading documents
Select region / language