ABB 智慧电力明星产品,每次电流的传递都承载着ABB对生态环保的承诺。ABB始终站在电力技术前沿,为中国电力事业注入强大动力。从稳定可靠的配电解决方案到智能高效的能源管理技术,ABB 用智慧驱动行业发展。一同走进 ABB 智慧电力的世界,感受电力科技之美,迈向净零未来!
ABB 智慧建筑明星产品,智慧与创新的深度融合,构筑建筑电气化梦想。ABB 不断突破,以创新科技重塑建筑未来。从高效的能源管理到智能的楼宇家居控制系统,ABB 让每一座建筑都充满智慧活力。三十而“励”,焕新“视”界,只为打造更舒适、更安全、更可持续的生活与工作空间。快来一起领略 ABB 智慧建筑的魅力,共同开启未来建筑新征程!
智能建筑
如何实现酒店客房的智能高效管理,让客人出门在外也能邂逅美好生活?ABB BFreLax 必斐享酒店控制系统专为星级酒店量身定制,提升酒店管理服务档次,节约能源并减少维护成本,更好地让酒店业主智享、共享、安享商业市场增值。
ABB tacteo KNX传感器是一个可单独配置的控制元件,用于豪华酒店、公共建筑和高档住宅建筑的智能化管理。
ABB i-bus KNX PEONIA 系列智能面板,可以结合ABB i-bus 智能家居控制系统实现对灯光、温度、电动门窗、空调、地暖、场景的控制,让节能降耗、舒适环境、时尚美学达到理想的融合。
ABB i-HD 智能楼宇家居控制系统,更高安全,更高连接,更妙设计,安全生活全面升级。
颖致 心颖,致用,经典实用的家居产品承载了人们对美好生活的追求与想象。ABB 电气从大众家居需求出发,以简洁的外观、可靠的品质、精细的工艺赋予颖致系列终端配电箱更多人居价值,为现代人提供更加温馨舒适的居住环境。
瑜美,无边简约而不失品质,这正是 ABB 瑜致系列终端配电箱的设计理念,外形无边、简约,其丰富的色彩、高品质的工艺与材质、以及超大的安装空间,帮助用户提高居住空间的舒适、安全、品质和风格,真正做到简化生活。
轩致系列开关插座,超大按键,无边框设计,带给您无拘无束的时尚与雅致。然而轩致,不只是无边,它突破传统,采用超高抛光工艺,辅助以 RHCM 技术及进口高分子 PC 材质,温润如玉,不惧划痕,唯美无瑕。
纯平致静,无框质选。 隽致系列开关插座,设计采用1.7度微角度翘板、8.8 mm 超薄厚度,兼具舒适性和静谧感。于点滴细节中彰显优质品控,保障强韧高效,安全可靠。打造舒适美学新标准,开创微角度开关新时代,懂美学,更懂你。
低压配电
ABB iWise 智慧管理平台是融合物联网IoT、大数据、数字孪生、AI人工智能等先进技术,实现能源数据采集、实时监控、能效分析、优化调度及碳管理的一体化系统。
InSite 能效管理系统提供智能能源和负载管理功能,以提高分配电和最终配电的能源效率。它通过 SCU200* 紧凑型控制单元从现场设备收集数据,然后可通过 InSite web 服务器、ABB Ability 能效管理解决方案或任何第三方应用访问数据
eOVR 数字化产品扩展了 OVR 电涌保护器功能,并提供了与服务器通信的数字模块。通过这种组合,数字化电涌保护器能够保护终端设备免受雷电电涌和瞬态过电压的破坏。
SE200 系列产品采用先进的设计理念,以卓越的品质保障客户用电安全,且提供多种剩余电流保护产品,可与ABB配电箱等产品配套使用,为各种终端用电场合提供更多优秀解决方案。
迎接双碳时代,数写工业未来。ABB 全新推出专注于能效优化与资产管理两大功能板块的云端解决方案 —— ABB Ability EAM 能效与资产健康管理云平台,帮助企业节省维护费用、运营成本,避免意外劳动,助力工业用户加速迈向数字化转型。
ABB 在建筑配电市场,通过 Formula 惠智平台系列配电解决方案和专业高效服务,为客户的配电及三箱系统更安全、可靠运行保驾护航,助力行业发展。
SACE Emax 3 致力于提升设备持续运行时间,凭借全面的传感功能以及高效的电能和知产管理策略,确保关键业务的持续运行。
SACE Infinitus 作为通过 IEC 60947-2 认证的固态断路器(SSCB),专为直流电力系统提供不凡的韧性和出色的效率而设计。
随时随地远程访问、监控和控制信息;提高效率,节约能源。
易于选型,丰富多样的配件和直观的设计易于控制盘的智能制造及快速升级。
服务和设备保护的连续性;共享相同的逻辑、接口和功能;在较小的框架内嵌入高级的保护。
从设计到制造,SACE Tmax XT 注重细节和样式,先进的技术, 可应对未来的挑战。
ABB 的开关设计灵活,性能可靠,适用于各种应用:住宅和工业建筑的配电,暖通空调,水泵站,数据中心和光伏装置。ABB 隔离开关一般作为主开关在低压开关柜中使用,用于配电、起动/停止电机和维修期间隔离负载。
TruONE 是一款专业一体化自动转换开关,巧妙的设计将开关和控制器集成在一个无缝单元中。TruONE 的性能测试均高于标准要求,确保随时为您的设备提供稳定及时的应急供电。
PowerValue 单相 UPS 产品具有高可靠性,灵活的设计,应用广泛,满足各行业用电需求。
ABB MDmax® 新一代数智低压成套设备为数据中心、基础设施、工业、建筑和电力行业客户提供更加安全可靠和智能高效的一体化配电系统,以助力客户实现复杂环境下的电力系统高水平管理和可持续化发展。
当今世界,瞬息万变,科技飞速发展,引领我们进入电气化变革的新时代。ABB 带来新一代 NeoGear 低压开关柜,实现开关设备技术革新的新突破。
工业自动化、控制与保护
ABB 的软起动器可保护电动机不受电气应力影响,从而延长电动机寿命。采用传统起动方法会在电动机上产生大量应力,而软起动方式则可以对起动电流进行优化。软起动器内置多种电动机保护功能,可有效确保您的电动机安全。
ABB 接触器臻筑生活美好,AF 系列接触器采用电子控制线圈,比传统方案具有更多优势。可以与 ABB 其他广泛的产品系列配合使用,随时为您提供适合的配置方案。
AF平台的延申 — 提供到 96 A 的接触器
Sentry 系列安全继电器拥有完整产品系列,功能强大,易于使用。Eden 非接触式安全传感器是极端环境的理想选择。
放眼世界,以数字化智能制造为核心的第四次工业革命已经普及开来。拥有基础性地位的机械制造业,面临深度智能化,将何去何从?又该如何完成华丽转身?
电气安装
数据中心是数字时代“底座”,毫秒级闪断即可能导致数据丢失与业务停摆。在与蓝海领航大数据智算中心的合作中,ABB为蓝海领航量身打造涵盖配电、保护、监控及自动化管理的整体解决方案,以中低压协同保护策略确保算力设施持续稳定运行。
拥抱数字之“翼”,铸就栋梁之“材”。ABB携手重庆华峰化工有限公司,以高性能、高品质电气产品及解决方案,推动中国化工新材料产业链增效,蓄势向前。
黄海之滨,物流之都,临沂启阳机场航站楼改扩建工程启动之际,ABB始终关注客户需求,持续创新,推出一系列适合机场应用场景的高性能、高品质电气产品及解决方案,构建更绿色稳定的配电系统。ABB以科技重塑机场新生,推进中国公共交通基础设施建设,让航空经济振翅高飞。
鹤鸣之州,追智逐绿。位于北纬47度黄金奶源带的黑龙江牧场内,飞鹤乳业正在加速产业裂变。为了满足智能、绿色、高品质发展的需求,ABB电气为其提供从建厂到技术改造再到售后服务的全生命周期服务,并在设备的稳定性和工厂数字化提升上给予技术支持。
新质生产力正在成为企业发展的核心动力。如果把技术创新比作打造新质生产力的“左膀”,那“右臂”一定是具有专业技能的新质人才。在能源转型推动的技术革命和产业变革的洪流里,如何培养企业需要的专业技能新质人才?是当下的又一个时代之问。
全球能源格局加速重构的今天,怎样走好复杂且极具挑战的电气化转型之路?如何用创新技术实现更多电力和更低排放,从而创造美好世界?站在能源变革的前沿,ABB以电气问题解决专家之志,回答未来之问。
ABB厦门工业中心“碳中和”园区示范基地项目是企业低碳转型示范样板,采用支持新能源接入的全新智能解决方案。
厦门ABB低压电器设备有限公司是ABB在华独资设立的低压成套开关设备及框架断路器的生产基地,作为ABB低压成套开关设备制造中心,持续为国内外客户提供高品质的产品与服务,助力各行业升级迭代。以安全、智慧、可持续之道,赋能电气化未来。
作为智慧建筑解决方案的提供商,ABB正在用智慧诠释着建筑的魅力。凭借在数字化领域的创新实力,ABB 犹如乐队指挥,通过安全、智慧与可持续性的完整解决方案,将住宅、办公楼、酒店、医院等建筑内的元素分别连接,使它们能够谱写和谐音符,演绎精彩乐章。
数据中心是数字经济重要基础设施之一,ABB电气恪守电气化与数字化使命,聚焦绿色低碳、安全可靠,通过技术创新迎接变化和挑战,赋能数据中心行业高质量发展。
绿色设计、绿色运营、绿色联盟!ABB致力新型电力系统建设,提升灵活性、可靠性,赋能电气化未来!以新创新,“电”定位来!
以直流配电创新产品及光储直柔解决方案,构建绿色零碳建筑模型,打造安全、智慧、可持续的建筑范本,赋能美好绿色生活空间!