Metais Prontos para o Futuro

Os metais construíram o mundo moderno.

Das pontes que cruzamos aos celulares que seguramos, os metais tornam possível a vida cotidiana.

Mas sua produção consome enormes quantidades de energia — em grande parte proveniente de combustíveis fósseis — e gera algumas das maiores emissões industriais do planeta.

CO2 icon 7-9%


   

global CO2 
    emissions come
    from steel alone


Com a demanda crescente e a pressão climática se intensificando, a indústria de metais enfrenta um momento decisivo.

A ABB está ajudando os produtores de metais a agir.

future-of-metals-sustainable

Por que o futuro dos metais precisa ser mais sustentável

A indústria de metais impulsiona o progresso global, com valor superior a US$ 4 trilhões — sendo o aço responsável por 35% desse total.
Mas a forma como produzimos metais hoje é insustentável: consome muita energia, depende fortemente de combustíveis fósseis e contribui significativamente para as emissões globais.

Se queremos ar limpo, um clima estável e um planeta habitável para as próximas gerações, precisamos transformar a forma como os metais são produzidos.

A ABB está ajudando a liderar essa transformação. 

Há mais de 100 anos, a ABB orienta a indústria de metais no caminho da sustentabilidade — sem abrir mão da rentabilidade.

Não existe uma solução única para alcançar a neutralidade de carbono na produção de metais. Na ABB, trabalhamos lado a lado com nossos clientes para desenvolver soluções sob medida, conforme cada necessidade.

Ao eletrificar operações, automatizar processos e usar dados para trabalhar de forma mais inteligente, estamos construindo um futuro mais resiliente e de baixo carbono.
É assim que protegemos os sistemas dos quais todos dependemos.

Na ABB, estamos **preparando os metais para o futuro**, para que continuem a nos servir sem custar o planeta.

Select Language
  • English
  • 中文
  • português (Brasil)
  • español
  • français

Você sabia que…

 

01

A eletrificação dos processos metálicos com inversores de corrente alternada reduziu em 15% o consumo de energia, diminuindo custos operacionais.

02

Soluções digitais com modelos de perda térmica baseados em aprendizado de máquina podem aumentar a produtividade da fabricação de aço em até 5%

03

As indústrias podem alcançar até 20% de melhoria na eficiência energética ao adotar tecnologias neutras em carbono.

O que dizem os especialistas do setor

baris-bekir-ciftci
Dr. Baris Bekir Ciftci, Diretor de Análise de Indústria da Worldsteel

“Haverá grande foco tanto em materiais quanto em eficiência energética na jornada de descarbonização da indústria do aço. Esperamos ganhos significativos de eficiência e avanços em circularidade em toda a cadeia de valor do aço.”

rajesh-nair
Rajesh Nair, CEO da Tata Steel UK

“A automação pode ajudar a melhorar a eficiência na manutenção e na utilização de materiais. Ao longo da cadeia de valor, cada ponto em que a automação nos permite ser mais eficientes garante que, no fim, possamos entregar ao cliente o produto certo, pelo preço certo e com o valor certo.”

helena-malmqvist
Helena Malmqvist, Research Manager na Jernkontoret

“Ao usar sensores inteligentes e análise de big data combinada com aprendizado de máquina, é possível aprimorar tanto a produção quanto a qualidade do produto — reduzindo perdas. Estamos vendo muitos avanços nessa área atualmente.”

Confira insights dos experts ABB [vídeos em inglês]

Fique por dentro da inovação, estratégia e sustentabilidade [em inglês]

Listen to the voices shaping the future of metals

Ouça podcasts sobre o futuro dos metais [em inglês]

Tendências globais em metais

Índia
Alemanha
Suécia
China

Hidrogênio deve abastecer 80% da produção até 2050


A Índia busca descarbonizar a produção de aço por meio de sua Missão Nacional do Hidrogênio Verde, com planos de transferir até 30% da produção para métodos baseados em hidrogênio até 2030, e até 80% até 2050.
india-tata-steel-global-trends-updated

Alemanha prevê reduzir 28 toneladas de emissões por tonelada de hidrogênio


O país se prepara para desativar praticamente todos os altos-fornos antigos, com a produção de aço baseada em hidrogênio projetada para cortar 28 toneladas de CO₂ por tonelada de hidrogênio utilizada.
 
germany-steel-production-global-trends-updated

Suécia investe US$ 4,5 bilhões para reduzir emissões de CO₂


A Suécia se comprometeu com US$ 4,5 bilhões em um projeto de miniusina livre de combustíveis fósseis, que deve reduzir em 7% as emissões totais de CO₂ do país.
sweden-ssab-global-trends-updated

China mira redução de 15% na produção de aço bruto


China has set a target to reduce crude steel production by 15%, as part of its broader strategy to curb industrial carbon emissions.
china-steel-production-global-trends
 
global-trends-in-local-language

Explore insights em outros idiomas

 

Fique por dentro do progresso

  • Entre em contato conosco

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato

    Fale conosco
Select region / language