ABB Ability™ Condition Monitoring for belts

Uma aplicação digital feita sob medida para manutenção preditiva de correias transportadoras

Siga-nos nas mídias sociais!
LinkedIn YouTube Instagram

Esteja à frente e tome decisões na hora certa ABB Ability™ Condition Monitoring for belts é uma plataforma flexível que coleta e registra dados da correia transportadora para oferecer uma visão geral completa da condição do ativo, fornecendo informações sobre o potencial de falha, permitindo assim ações planejadas e oportunas.

- Evite paradas não planejadas das correias transportadoras
- Reduza custos com manutenção
- Retire pessoas de áreas perigosas
- Otimize a confiabilidade e tempo de vida da correia

ABB Ability Condition Monitoring for belts

Inspeção contínua e em tempo real do estado da sua correia transportadora

Uma correia danificada pode causar perdas enormes de tempo e da produção dentro da planta. Em geral, a condição das correias transportadoras é determinada por meio de inspeções físicas/visuais realizadas em intervalos regulares junto com as intervenções sistemáticas de manutenção preventiva.

Porém, é comum que falhas ocorram entre uma inspeção e outra, às vezes causando perda considerável da produção.

Esteja à frente e tome decisões na hora certa

Sair da manutenção preventiva e ir para a preditiva e tomar somente as ações corretivas necessárias baseadas no monitoramento em tempo real do desempenho da correia. A condição real do equipamento é avaliada continuamente. Você pode planejar a manutenção necessária somente quando certos indicadores dão o sinal de que o equipamento está se deteriorando, e quando a probabilidade de falha estiver aumentando.

A tecnologia tem como base sensores instalados em pontos estratégicos da correia transportadora, especificamente projetados para ambientes hostis, para monitorar suas condições de saúde.
Monitored failure modes

Conveyor Operations Manager Quote

Obtenha informações em tempo real para ações corretivas e necessárias

Uma plataforma flexível oferecendo funcionalidades intuitivas

ABB Ability Condition Monitoring for belts end to end
Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4

Obtenha informações em tempo real para ações corretivas e necessárias

Obtenha informações em tempo real para ações corretivas e necessárias

Obtenha informações em tempo real para ações corretivas e necessárias

Obtenha informações em tempo real para ações corretivas e necessárias

Proteja as pessoas, economize tempo e dinheiro

Quality and safety

Melhore a segurança e a qualidade do ambiente de trabalho

  • Substitua inspeções realizadas por pessoas nas imediações das correias

  • Evite exposição desnecessária de pessoas a áreas perigosas a partir da abordagem de manutenção com precisão

  • Reduza falhas catastróficas não planejadas

  • Reduza quedas de materiais do transportador ao identificar previamente o controle do desalinhamento/escorregamento da correia

  • Reduza as emissões de ruídos devido a correia desalinhada

Production throughput

Melhore a produtividade

  • Acelere a identificação de condições anormais durante a operação

  • Reduza o tempo de recuperação de paradas longas e não planejadas com ações corretivas prévias

Maintenance

Otimize a estratégia de manutenção

  • Faça a manutenção quando é realmente necessário

  • Permita a abordagem de manutenção com precisão

  • Dê suporte ao time de manutenção com processo de tomada de decisão diária

  • Acesse expertise de alto nível

Cost reduction

Reduza custos com a manutenção e a produção

  • Otimize o tempo para resolução de problemas
  • Reduza eventos de paradas não planejadas
  • Otimize o consumo de energia reduzindo problemas decorrentes de desalinhamento e mantendo a conservação adequada de componentes (ex. roletes, tambores)
  • Ações preditivas com correções no tempo certo
  • Ferramentas de diagnóstico automatizadas
  • Acesse expertise de alto nível

Fácil acesso a dashboards informativos, tendências, alarmes de eventos e relatórios

  • A solução possui características que facilitam o monitoramento por condição de sua correia transportadora: Tendência, Alarmes/eventos, Registro de dados, correias múltiplas/únicas, Envio de SMS/e-mail e Conexão remota
  • A solução pode trabalhar como opção independente ou pode ser integrada em qualquer sistema de controle
  • A plataforma é flexível e permite interoperabilidade entre ferramentas de manutenção existentes e sistemas de controle sem alterações na infraestrutura do cliente
  • Fácil de instalar e de realizar manutenção
Por meio de um contrato de serviço customizado, os especialistas da ABB podem ajudar a desenvolver a estratégia de gerenciamento do seu ativo, identificar KPIs relevantes, fornecer treinamento, assistência técnica e relatórios periódicos.

Portfólios relacionados

Carregando documentos
Select region / language