Operações remotas

Enfrentando ambientes extremos

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Extreme operations

Operações de mineração exigem grande mobilização e com sofisticação. O segredo do sucesso é, simplesmente, instalar os equipamentos mais eficazes e eficientes e certificar-se de que estes fazem aquilo que foram projetados para fazer.

Os equipamentos de mineração que produzimos se beneficiam de nossa grande base instalada ao redor do mundo e de um extenso arsenal de conhecimentos acumulado ao longo de mais de quatro décadas – fornecemos o primeiro acionador sem engrenagens do mundo à Cimento Lafarge, na França, já em 1969, e este equipamento funciona até hoje. Nosso primeiro acionador de moinhos GMD sem engrenagens para processamento mineral foi utilizado na mina de cobre Bougainville, em Papua Nova Guiné, em 1985. Desde então, nos foram encomendados muitos sistemas, que fornecemos ao redor do mundo.

Para aumentar ainda mais a robustez e eficiência da nossas máquinas, nós da ABB projetamos um sistema para monitorar todos os nossos ativos incluindo Guinchos de Mina, sistemas de ventilação e GMDs, bem como, todo o processo de moagem e separação. Isso nos capacita a obter novas soluções para velhos problemas: por exemplo, nossos GMDs podem ser submetidos a mais de 30 análises diagnósticas contínuas. Tão logo uma determinada variável ultrapasse um limiar estabelecido, nossos especialistas e a equipe do cliente serão alertados e será possível agir antes que haja uma parada não planejada.

Colaboração ideal
Considere as vantagens que isso traz para o operador. Por exemplo, há alguns anos atrás assinamos um acordo de três anos com os maiores produtores de cobre para monitorar o desempenho do GMD de uma de suas maiores minas, proporcionando a nosso cliente a segurança adicional de uma equipe de especialistas disponível para dar suporte a suas operações 24/7. Em caso de problemas, nossos engenheiros já terão os dados pertinentes registrados, permitindo o início da análise em parceria com o pessoal local, começando os trabalhos em até uma hora. Isso cria uma colaboração ideal: nosso conhecimento do sistema aliado ao conhecimento do cliente sobre a planta. As vantagens são óbvias quando se considera a grande escala da operação, as consequências de uma parada não planejada em termos de custos e os ganhos de produtividade no longo prazo advindos da operação do moinho com as quantidades exatas de energia necessárias.

Mudanças
As vantagens são igualmente claras para os operadores com corpos minerais menos ricos. Conforme se exaurem os depósitos minerais de alta concentração e localização conveniente, as empresas devem se deslocar por maiores distâncias e profundidades para explorar minérios de pior concentrações. As operações para as quais damos suporte ficam no extremo norte da Suécia, em meio à floresta tropical amazônica e a três milhas de altura nos Andes peruanos.

Sem auxílio remoto o pessoal da planta teria que enfrentar todos os problemas operacionais, além de lidar com toda a manutenção preventiva e preditiva: é uma grande carga de trabalho, especialmente quando se considera a dificuldade para recrutar pessoal capacitado para trabalhar em locais isolados. Mais ainda, o escopo do suporte oferecido ao cliente pode ser personalizado conforme suas necessidades e podemos até mesmo ajudá-lo a definir quais sejam tais necessidades, através de nosso serviço de auditoria denominado “Fingerprint”.

A má notícia é que será preciso enfrentar condições produtivas mais difíceis mediante ganhos de produtividade cada vez maiores. Mas a boa notícia é que haverá maior escopo para tais ganhos conforme os processos de otimização se tornam melhores em obter mais a partir do menos: por exemplo, estamos às portas da comunicação máquina a máquina, que resultará em mais conexões de rede e malhas de realimentação e resultará em uma produção mais inteligente.

A ABB impulsiona esse progresso com uma combinação de confiabilidade comprovada e inovação contínua suportada por serviços avançados, exemplificáveis pelo monitoramento remoto – e podemos aportar tudo isso a suas operações de mineração e margens de lucro…

Downloads e multimídia (conteúdos em inglês)

Select region / language