ABB Ability™ Condition Monitoring - Die Wartung im Voraus planen

Tenaris_1280x544

ABB-Servicesupport für Hunderte von Elektromotoren sichert 24/7-Betrieb im Tenaris-Werk in Dalmine

Um eine störungsfreie Produktion sicherzustellen, hat Tenaris im Rahmen eines globalen Total-Motor-Management-Vertrags (TMM) mit ABB ein Programm zur geplanten, vorbeugenden und vorausschauenden Wartung implementiert. Das Programm zielt vor allem darauf, dass die 460 Elektromotoren, die Walzanlagen und andere wichtige Produktionsanlagen in dem Werk antreiben, weniger häufig repariert werden müssen.

Tenaris ist ein internationaler Hersteller von Stahlrohrprodukten für die weltweite Energieindustrie und weitere ausgewählte Branchen. Die Fabrik am Standort Dalmine fungiert in Italien als operative Zentrale und produziert nahtlose Stahlrohre für den Öl- und Gassektor, die Automobilbranche und die Industrie. Im 24/7-Betrieb werden rund 800.000 Tonnen Produkte im Jahr hergestellt.

„Bei einer Einrichtung dieser Größe ist eine effiziente Wartung für die Profitabilität des Unternehmens von entscheidender Bedeutung“, sagt Ettore Martinelli, Maintenance Engineering Director bei Tenaris. „Der TMM-Vertrag mit ABB hat uns geholfen, die Reparaturen unserer Motoren zu verringern und deren Verfügbarkeit zu maximieren.“

Industrie 4.0-Technologien sind Kernelemente der Instandhaltungsaktivitäten von Tenaris, insbesondere für die Fernüberwachung und vorausschauende Wartung. Ende 2018 wurde der bestehende TMM-Vertrag um den Service ABB Ability™ MACHsense-R Remote Condition Monitoring erweitert. Eingesetzt wird er für 20 Hochspannungsmotoren und 290 smarte Sensoren von ABB an Niederspannungsmotoren, die wichtige Pumpen und Lüfter antreiben.

Die relevanten Motordaten werden von einem Bluetooth Gateway automatisch erfasst und zur Speicherung und Analyse an ein spezielles Portal übertragen. Techniker von Tenaris können damit den Zustand aller überwachten Motoren jederzeit einsehen. Bei Störungen oder Auffälligkeiten erhält das Wartungsteam von dem System zusätzlich eine Warnmeldung per Mail.

„Die intelligenten Sensoren haben bereits Auffälligkeiten an den Motoren festgestellt und einen Alarmzustand gemeldet. Beispielsweise haben sie den Beginn einer Störung an einer Wasserpumpe identifiziert“, erklärt Martinelli. „Bewährt haben sich die Sensoren auch bei der Erkennung von Vibrationen, die auf einen Lagerschaden hinweisen, sowie bei Spannungs- und Leistungsanomalien, die einen Kurzschluss signalisieren.“

„Mit ABB Ability™ Condition Monitoring kann Tenaris seine gesamten Hoch- und Niederspannungsmotoren bequem überwachen und den Wartungsbedarf vorhersagen“, sagt Jonas Spoorendonk, Global Product Manager ABB Ability™ Smart Sensor. „So ist Tenaris stets über den Zustand seiner Ausrüstung informiert und kann Wartungsmaßnahmen im Voraus planen und mit vorgesehenen Produktionsstopps abstimmen.“

Das Werk in Dalmine plant, weitere Sensoren zu installieren und fungiert als Pilotanlage für den möglichen Einsatz von Sensortechnologie in den anderen Betrieben von Tenaris.

 

Über Tenaris

Tenaris betreibt mit weltweit rund 23.500 Mitarbeitern ein integriertes Netzwerk von Anlagen für die Stahlrohrfertigung, Forschung, Endbearbeitung und den Service. Mit Standorten auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika ist das Unternehmen auf den meisten wichtigen Öl- und Gasmärkten präsent.

TenarisDalmine beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter. Die vertikal integrierte Produktion umfasst ein Stahlwerk, Produktionsanlagen, ein F&E-Zentrum, Serviceeinrichtungen und ein 120-MW-Kraftwerk zur Eigenversorgung. Alle Anlagen sind nach ISO EN 14001 und OHSAD 18001 zertifiziert.



Diese Seite teilen

2019_03_29_ABBImageFix_1_652

Ein Motor, ausgestattet mit ABB Ability™ Smart Sensor, treibt einen von Tenaris Lüfter an.

Facts

Kunde

Tenaris

Standort

Dalmine, Italien

Branche

Hersteller von Stahlrohrprodukten

Lieferumfang

Globalen Total-Motor-Management-Vertrags (TMM) inkl. ABB Ability™ Condition Monitoring für Motoren
- ABB Ability™ Smart Sensors für 290 Niederspannungsmotoren, die wichtige Pumpen und Lüfter antreiben
- ABB Ability™ MACHsense-R für 20 Hochspannungsmotoren

Schlüssel zum Erfolg

Zuverlässige Motorverfügbarkeit

Erfahren Sie mehr

Select region / language