ABB通用型高压电机兼具高质量与性价比

2017年6月6日——拥有标准的设计模块和较短的交货周期,ABB N系列高压预设计电机可满足大多数通用型需求,应用范围广泛。

ABB已发布N系列通用型高压电机,为通用型电机市场提供了一整套高效、可靠和安全的高压电机产品系列。基于ABB丰富的行业及应用经验,N系列通用型高压电机提供了性价兼顾的预设计方案来满足ABB电机的高质量标准,但交期却可以缩短几周的时间。

“拥有了N系列高压电机,在50至8,000千瓦的功率范围内,我们给需要通用型电机的客户提供‘现成的ABB经验’,” ABB大电机市场与销售战略经理Johan Karlsson如是说,“预设计平台和预包装设计可降低成本、缩短发货时间,同时我们提供在线工具来快速追踪订单发货进程。” 

ABB拥有一款非常简便的在线工具叫做 “MachSize”,是一款帮助优质客户与合作伙伴进行电机选型的工具,简化了电机配置的工作。另有一款工具叫做“DocStage”,是分享及管理文档的在线系统,客户通过权限设置可直接查看并下载他们所购买的电机的相关文档和3D图纸。

“我们的设计团队应用他们的经验创造了标准化的设计,在提供高质量的同时,还简化了电机的采购和购买。这样的解决方案可以帮助我们的客户降低总拥有成本,最大化地实现资产价值,”Karlsson表示。

N系列电机目前包含三种产品:久经验证的高压筋冷感应电机,高压模块化感应电机和高压滑环电机。拥有基础配置的N系列电机可满足多种行业的通用需求。为了满足行业内的特定需求,优质客户与合作伙伴可使用MachSize在线工具来选择一系列预设计的选项包,例如在泵的应用中,选择立式安装电机并选择推力轴承。N系列预设计电机与ABB的A系列定制化电机形成互补,A系列电机是高度定制化,根据客户精确的需求进行设计并提供灵活设计的电机。

与ABB所有其他产品一样,N系列电机享受ABB的全球技术支持,包含超过60个服务中心及150个授权服务提供商的全球支持。在产品生命周期的任何阶段可提供备品备件、维修和替换以及预防性维护,帮助客户降低宕机风险,从而降低总拥有成本。

关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
nxr_nmi_nmk_sitefinity_21
ABB N系列通用型高压电机包括高压模块化感应电机与高压铸铁感应电机
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language